硬件设计时怎么选择数字隔离器的速率呢?是根据我选用的串口类型来判断吗?比如IIC接口的最大传输速率或者SPI接口的最大传输速率。
在强电项目中需要使用仿真器进行仿真。但是强电偶尔会有异常电流到烧录器导致损坏。
我想使用ISO7741制作一款下载器隔离器。
1.ISO7741的VCC1与VCC2分别连接仿真器与被仿真板。两端分别供电3.3v
2.GND1连接仿真器,GND2链接被仿真器
3.使用ISO的输入与输出两路并联到SWD
4.EN1与EN2悬空
请问是否可行?Jlink不要…
如何计算数字隔离器支持的最大 SPI 速度?
串行外设接口 (SPI) 是一种单主、4 线、同步串行通信接口,涉及的 4 个信号为 - SCLK、SDO (MOSI)、SDI (MISO) 和 CS\ (SS\)。主器件为所有从器件提供时钟 SCLK,在每个时钟周期中传输一位。因此,SPI 接口的速度由 SCLK 的频率决定。
在 SCLK 的上升沿期间,数据会更改为需要传输的值,在下降沿期间,数据保持稳定,以便可以对其进行采样。下图通过图示显示了这种情况…