请问下造成这种干扰的可能因素是什么?是否是VCC电压选择不当造成的,需要额外加滤波电容吗?谢谢
左边这路CAN是上面的原理图的方案,R13去掉了。右边CAN是另外一个方案的
两路CAN并联,匹配一个120欧姆电阻,波形是过载。没有电阻直接是异常的错误波形
请帮忙看看原理图是否正确以及异常波形可能是什么问题 应该怎么解决
我使用280049和ISO1050DUBR进行CAN通信测试。
在使用其他CAN芯片进行测试时可以正常通信,但使用ISO1050DUBR时无法正常通信。
使用ISO1050DUBR测试时的TXD引脚波形
测试电路原理图
CAN通信的软件设置使用其他CAN芯片验证过,可以正常通信。
请问ISO1050,datasheet上给到的VCC2的推荐电压是5-5.25V,最大额定电压是6V,那按照图中的电压已经超过了推荐值,但是没有过额定电压,手册中并未给出具体能承受超出电压的范围已经耐压时间,那按照图片中的电压和时间的话,这期间芯片是否有损坏的可能?麻烦帮忙看下,感谢
近期储能项目组在测试控制板CAN电路时关于ISO1050DWR芯片有问题相咨询一下,详情如下:
测试工况:测试CANHCANL隐性电压测试,CAN盒侧和单板侧均未加120Ω电阻
测试问题:隐性电压为-675mV~900mV,超过-0.5V~0.05V的要求
测试波形如下:
咨询问题:若隐性电压出现如上图所示的毛刺,超过了隐性电压要求标准,是否对芯片有影响?是否会对CAN通信造成影响?贵司该产品是否对隐性电压范围有要求以及能承受的隐性电压范围是多少…
ISO1050在运行中,DSP接收信号正确,DSP的TX数据异常,更换IS1050的芯片后DSP的TX数据恢复正常。
1. ISO1050的RX损坏的话,应该是影响道ISO1050接收端的电平受到影响,而实际情况是电平任然是3.3V ,只是数据内容异常,这个情况是否合理?
在使用时,按照手册上推荐的原理图进行设计,当连接1至4个设备是,工作正常,波形良好,当连接到12个设备后,工作异常,单片机会一直报CANerror ,导致单片机无法正常发送命令,如果使用USB转CAN读取数据会发现,开始只发送一条CAN数据,但是,在总线上会有15条同样的数据连续发出。如果用示波器读取会发现开始会连续不停的发送同一条数据,当数那条数据发送结束,单片机就会报CANerror 导致无法工作,通讯速率1M,通讯距离3米。
在测试ISO1050芯片功能时发现功能出现问题,
两侧电压均为5V,TX输入100kHZ 4V 占空比50%方波,CANH,CAHL。RX波形均不正常,CANH和CANL之间分别串联了一个阻值约为50欧姆和75欧姆的电阻进行测试,均不正常。
测试环境:
TX波形:
CANL波形:
CANH波形:
RX波形:
上次采购的ISO1050用的同样的测试环境波形都是正常的,这次在立创商城买的三颗芯片工作均不正常
两年前遇到ISO1050烧芯片的问题,排除了热插拔误操作的问题后,问题概率降低了,但是依然会有出现,换个ISO1050就能恢复。我现在开始怀疑是否是共模干扰造成的:
datasheet(版本:ZHCS321I–JUNE2009–REVISEDJANUARY2015)中原文:“该器件尤其适合工作在恶劣环境下,其具有串线、过压和接地损耗保护(–27V至40V)以及过热关断功能,共模电压范围为–12V…
你好,
ISO1050我们没有添加终端电阻导致我们的DSP(TMS320F28035PNT)随机复位。我们没有使用can总线,所以我们认为这个电阻器不能添加,你能给我一些建议吗?
你好!
ISO1050 CANH与CANL之间加电容与不加电容的波形不一样,请问一下有没有其他解决方案 ?
1、这一张是测试canH与canL上的波形,can线长35米,匹配电阻两端都是120Ω并在can线上。
2、这一张是我在ISO1050芯片的canH与canL引脚加1nF电容的,测试线上canH与canL上的波形,can线长35米,匹配电阻两端都是120Ω并在can线上。