Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC4245A,
芯片74LVC245A
问题
1、这款芯片能否用于并口通信(AD转换芯片输出的是5V的并口信号,而数据接收的MCU是3.3V的,需要相关的芯片进行转换匹配,74LVC245A是否满足要求)?
2 并口通讯时,例如AD转换芯片的并口输出为三态,在转换过程中输出是高阻态,那么此时对于74LVC245A芯片来说,其输入就变成了了高阻态,
,那么这种情况该怎么处理?是忽视还是加上下拉电阻?
3、不用的引脚可以通过10K的下拉电阻下拉到GND吗?
4、OE引脚能否直接接到GND?(查看手册来看,要求上电瞬间通过上拉电阻接到VCC);
5、DIR引脚,能否通过10K的上拉电阻接到3.3V;
芯片SN74LVC8T245
问题:
1、3.3V的MCU的I/O口设置为推挽输出,通过芯片SN74LVC8T245转换后输出5V控制电平,在芯片SN74LVC8T245输入端口是否需要加下拉电阻(10K)?
2、如果MCU的I/O口输出为低电平时,芯片SN74LVC8T245是否会对MCU的I/O口产生倒灌电流,有的话是多大?
3、芯片的电平转换引脚都是独立工作的吗,引脚之间互相有影响吗?
4、OE引脚能否直接接到GND?(查看手册来看,要求上电瞬间通过上拉电阻接到VCC);
芯片SN74LVC4245A
问题:
1、这款芯片能否用于并口通信(AD转换芯片输出的是5V的并口信号,而数据接收的MCU是3.3V的,需要相关的芯片进行转换匹配,74LVC245A是否满足要求)?
2、通过查手册发现这个芯片有个上电时序问题,就是VCCA先上电,VCCB后上电(VCCA端接5V,VCCB端接3.3V),因为我板子上的3.3V电源是通过AMS1117芯片(LDO)
5V转换过来的,想问一下能通过这种方式来解决芯片上电时序问题吗(因为没有看到AMS1117的数据手册中明确的标明此芯片有延时的功能或参数)?