This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74LVC16T245: SN74LVC16T245信号质量数据率。

Part Number: SN74LVC16T245
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245

使用SN74LVC16T245电平转换芯片时,数据方向A to B,VCCA供电1.8V,VCCB供电5V,脉宽60ns,测得信号质量如下如所示:

请问为什么高电压只有4.4V左右?宽的信号如下图所示:

上升时间这么长什么原因?

手册中写明可以支持200Mbps.

  • 您好,

    输出电压与输出电流有关,输出电流越大,输出压降越高,如下截图所示;另外,输出震荡可能是由于负载电容大的缘故,SN74LVC16T245输出端接的是什么负载?输出PCB 走线长不长?如果输出走线长会形成寄生电容,会增加容性负载;您断开输出端后级电路,输出波形是怎样的?

    第2个图是什么图?抱歉,我没看明白您附第2个图的含义

  • 您好,输出电压与输出电流的曲线测试方法有吗?另外我上面两个图片的测试结果是把Pin抬起来之后的测试结果。所以您说的负载根本就不存在。

    第二个图是一个上升沿,通过这个上升沿可以看到信号的斜率很陡,但是为什么会有一个弯曲的弧度(有4.4V-5V时间80us)?为什么斜率没有直接到5V?想知道这个问题点是元器件本身的问题?还是设计存在问题?如何消除这个弧度?

  • datasheet仅给出了输出VOH和VOL的测试条件:

    SN74LVC16T245的输出端本身就有电容Cio,另外用示波器测量时,探头也有电容存在;

    第二个图片是怎样测得的?测的是哪里的信号?也是SN74LVC16T245输出信号吗?

  • 第二个图片和第一个测试相同也是SN74LVC16T245输出信号

  • 还有一点不太理解,如果和电流有关系,第二幅图一直是高电平,理论上应该一直存在压降,但是为什么80us之后看起来没有压降?

  • 能否提供芯片内部电路结构?比较详细额那种

  • 如下图所示 这个图片的波形如何能够解决?

  • 在哪里可以下载到芯片的SPICE模型?

  • 我感觉附的最后一张图,应该是示波器探头没调好的原因,需要探头补偿调节,您测量下示波器自检方波看是否正确显示?

    SN74LVC16T245没有SPICE模型,只有IBIS模型;

    TI提供的仿真模型都在产品首页---设计与开发--->设计工具和仿真---->仿真模型处下载;

    SN74LVC16T245的IBIS模型:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/scem492

  • 第一个图测试时如果没接负载,输出幅值确实有点低,您可以测量输出波形时同时测量供电电压吗?看是否由供电电压造成的?

    第二个图您测试时,输出接负载了吗?根据您提供的第三个图,也可能是探头补偿调节的问题,建议先用示波器自检方波调节好探头,再进行测试

    没有芯片内部详细电路结构图,下面链接中有LVC系列产品的输入输出电路图,您可以看下:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/scba011/scba011.pdf

  • 首先示波器没有问题,这个可以肯定,我仔细对比过,有PCB走线和没有PCB走线测试结果都一样

  • 供电电压我测试过没有问题,输入电压也测试过没有问题。想知道贵司的Demo板是否有能够测试一下看看?测一个10MHZ的时钟就可以了。我们不止使用这一款芯片,包括AVC系列的都用过(SN74AVC8T245),输出3.3V的10MHZ时钟的时候高电平也只能到3V。不明吧为什么?还是说贵司所有的电平转换芯片都存在这个问题?贵司是否有更详细的测试报告?

  • 还有一个问题需要请教一下,驱动电流的大小和电压有关,我是不是可以理解输出5V高电平时驱动电流大约在40mA?为什么我都输出高电平时测试VCCB的供电电流只有3mA?

  • 非常抱歉,目前我手头上没有这2款产品的demo板,无法进行测试验证,但是目前没有客户在空载的情况下反应有这么大的压降;

    还有一个问题需要请教一下,驱动电流的大小和电压有关,我是不是可以理解输出5V高电平时驱动电流大约在40mA?为什么我都输出高电平时测试VCCB的供电电流只有3mA?

    请注意输出电流越大,输出电压降越大;此时,您外接的负载是什么?是否输出了40mA电流?

  •  此图的电流电压关系是如何测量出来的?是否加了负载?

  • 是加了负载的,输出电流IOL和IOH就是输出负载;输出电压除以外加的输出阻抗就是输出电流。

  • 外加的输出阻抗是指我信号做的传输线阻抗吗?能详细的解释一下这个输出阻抗吗?

  • 就是外加的负载,或者说可以使输出端输出IOL或IOH电流的负载;

    输出端加负载形成回路才有输出电流,输出端悬空,没有输出回路就没有输出电流。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。