This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用SN74LVC16T245电平转换芯片时,数据方向A to B,VCCA供电1.8V,VCCB供电5V,脉宽60ns,测得信号质量如下如所示:
请问为什么高电压只有4.4V左右?宽的信号如下图所示:
上升时间这么长什么原因?
手册中写明可以支持200Mbps.
datasheet仅给出了输出VOH和VOL的测试条件:
SN74LVC16T245的输出端本身就有电容Cio,另外用示波器测量时,探头也有电容存在;
第二个图片是怎样测得的?测的是哪里的信号?也是SN74LVC16T245输出信号吗?
我感觉附的最后一张图,应该是示波器探头没调好的原因,需要探头补偿调节,您测量下示波器自检方波看是否正确显示?
SN74LVC16T245没有SPICE模型,只有IBIS模型;
TI提供的仿真模型都在产品首页---设计与开发--->设计工具和仿真---->仿真模型处下载;
SN74LVC16T245的IBIS模型:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/scem492
第一个图测试时如果没接负载,输出幅值确实有点低,您可以测量输出波形时同时测量供电电压吗?看是否由供电电压造成的?
第二个图您测试时,输出接负载了吗?根据您提供的第三个图,也可能是探头补偿调节的问题,建议先用示波器自检方波调节好探头,再进行测试
没有芯片内部详细电路结构图,下面链接中有LVC系列产品的输入输出电路图,您可以看下:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/scba011/scba011.pdf
供电电压我测试过没有问题,输入电压也测试过没有问题。想知道贵司的Demo板是否有能够测试一下看看?测一个10MHZ的时钟就可以了。我们不止使用这一款芯片,包括AVC系列的都用过(SN74AVC8T245),输出3.3V的10MHZ时钟的时候高电平也只能到3V。不明吧为什么?还是说贵司所有的电平转换芯片都存在这个问题?贵司是否有更详细的测试报告?
还有一个问题需要请教一下,驱动电流的大小和电压有关,我是不是可以理解输出5V高电平时驱动电流大约在40mA?为什么我都输出高电平时测试VCCB的供电电流只有3mA?
非常抱歉,目前我手头上没有这2款产品的demo板,无法进行测试验证,但是目前没有客户在空载的情况下反应有这么大的压降;
还有一个问题需要请教一下,驱动电流的大小和电压有关,我是不是可以理解输出5V高电平时驱动电流大约在40mA?为什么我都输出高电平时测试VCCB的供电电流只有3mA?
请注意输出电流越大,输出电压降越大;此时,您外接的负载是什么?是否输出了40mA电流?