This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用SN74LVC16T245电平转换芯片时,数据方向A to B,VCCA供电1.8V,VCCB供电5V,脉宽60ns,测得信号质量如下如所示:
请问为什么高电压只有4.4V左右?宽的信号如下图所示:
上升时间这么长什么原因?
手册中写明可以支持200Mbps.
您好,
输出电压与输出电流有关,输出电流越大,输出压降越高,如下截图所示;另外,输出震荡可能是由于负载电容大的缘故,SN74LVC16T245输出端接的是什么负载?输出PCB 走线长不长?如果输出走线长会形成寄生电容,会增加容性负载;您断开输出端后级电路,输出波形是怎样的?
第2个图是什么图?抱歉,我没看明白您附第2个图的含义
您好,输出电压与输出电流的曲线测试方法有吗?另外我上面两个图片的测试结果是把Pin抬起来之后的测试结果。所以您说的负载根本就不存在。
第二个图是一个上升沿,通过这个上升沿可以看到信号的斜率很陡,但是为什么会有一个弯曲的弧度(有4.4V-5V时间80us)?为什么斜率没有直接到5V?想知道这个问题点是元器件本身的问题?还是设计存在问题?如何消除这个弧度?
datasheet仅给出了输出VOH和VOL的测试条件:
SN74LVC16T245的输出端本身就有电容Cio,另外用示波器测量时,探头也有电容存在;
第二个图片是怎样测得的?测的是哪里的信号?也是SN74LVC16T245输出信号吗?
我感觉附的最后一张图,应该是示波器探头没调好的原因,需要探头补偿调节,您测量下示波器自检方波看是否正确显示?
SN74LVC16T245没有SPICE模型,只有IBIS模型;
TI提供的仿真模型都在产品首页---设计与开发--->设计工具和仿真---->仿真模型处下载;
SN74LVC16T245的IBIS模型:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/scem492
第一个图测试时如果没接负载,输出幅值确实有点低,您可以测量输出波形时同时测量供电电压吗?看是否由供电电压造成的?
第二个图您测试时,输出接负载了吗?根据您提供的第三个图,也可能是探头补偿调节的问题,建议先用示波器自检方波调节好探头,再进行测试
没有芯片内部详细电路结构图,下面链接中有LVC系列产品的输入输出电路图,您可以看下:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/scba011/scba011.pdf
非常抱歉,目前我手头上没有这2款产品的demo板,无法进行测试验证,但是目前没有客户在空载的情况下反应有这么大的压降;
还有一个问题需要请教一下,驱动电流的大小和电压有关,我是不是可以理解输出5V高电平时驱动电流大约在40mA?为什么我都输出高电平时测试VCCB的供电电流只有3mA?
请注意输出电流越大,输出电压降越大;此时,您外接的负载是什么?是否输出了40mA电流?