This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74ALVC164245: 不用管脚接地的问题

Part Number: SN74ALVC164245


根据手册说明11.1,不用的input需要接VCC或者GND。那output是否也要接VCC或者GND呢?分两种情况:

1. 器件单一方向输出(DIR固定),不用的output是否需要接地?

2. 器件方向可能会切换(DIR根据需要切换),input同时也可能是output,是否都要接地呢?

另外“It is acceptable to float outputs unless the part is a transceiver. If the transceiver has an output enable pin, it will disable the outputs section of the part when asserted. This will not disable the input section of the I/Os so they also cannot float when disabled.” 这句话没有很好的理解,可以解释一下吗?(11.1最后一句)

谢谢

  • 1. 器件单一方向输出(DIR固定),不用的output是否需要接地?

    是的,11.1部分的介绍是不用的输入建议接VCC或者GND避免悬空。

    All unused inputs of digital logic devices must be connected to a high or low bias to prevent them from floating.

    当DIR固定,方向单一时,我还是建议输出接地,参考下面关于unused IO的FAQ:

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788628/faq-what-should-be-done-with-unused-i-o-pins-of-the-level-translator-devices

    器件方向可能会切换(DIR根据需要切换),input同时也可能是output,是否都要接地呢?

    A:都接地。

    It is acceptable to float outputs unless the part is a transceiver. If the transceiver has an output enable pin, it will disable the outputs section of the part when asserted. This will not disable the input section of the I/Os so they also cannot float when disabled.” 这句话没有很好的理解,可以解释一下吗?

    A: 这句话的意思是输出可以悬空除非器件是个收发器(因为通常输出引脚可以直接悬空,而对于收发器来说,IO既可以当输入也可以当输出,所以不建议直接悬空)。

    如果收发器有输出使能引脚,当使能端有效时,输出将disable。但是此时输入并没有disable。所以即使disable了输出,但是输入并未disable的前提下,不能直接悬空。

  • 谢谢您的解答,根据链接“

    For AVC/LVC devices, the unused input and output ports are recommended to be tied to gnd.

    无论DIR的方向如何,是否为收发器。不用的input和output均直接接地即可?对吗?

  • 您好,是的,不管DIR方向如何,不用的输入输出端都接地就好。

    其实输入输出都接GND防止悬空这是最保险的做法。 悬空就意味着不确定电平,当然一般来说作为输出端悬空处理基本上没什么问题。

    但是对于这类IO既可以作为输入,又可以作为输出的器件来说,都将其下拉到固定的电平是最保险的。