This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74LVC07A: 使用电平转换芯片控制LED亮暗,会出现过电流

Part Number: SN74LVC07A
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5308

您好,我在使用SN74LVC07A控制LED时,发现每次我从红色LED切换到绿色LED时,在供电电源5V上总是会发生过电流的现象。

我排查了这个电流,不是来自于LED导通那一路的电流,而是来自SN74LVC07A每次打开和关断时,都会有一个过冲电流。

我在SN74LVC07A的电源引脚配置了式样书推荐的0.1uF电容,但是没有太大的效果。

请帮助排查。

谢谢

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好,

          您是否正在使用芯片的其他通道?

          对于未使用的通道,输入不能浮动。

  • 所有为使用的通道我都接到了GND。详情请见图片。谢谢

  • 您好,

          接下来检查的是电压电平上升/下降时间如果可能会出现电流

           [FAQ] How does a slow or floating input affect a CMOS device? - Logic forum - Logic - TI E2E support forums

  • 您好,电压电平的上升/下降时间。我在仿真中都用的是10ns。其中每个周期是20ms。详情请见第一个图。我有改变过这个上升和下降时间,都会产生冲击电流。所以我觉得这个是逻辑芯片开关瞬间导致的冲击电流。请问有什么手段解决吗?比如外加什么可以吸收这个能量?

  • 您好,

          请参考截图信息电流仍在我们的规格范围内应该不是问题

          

  • 您好,我问题的重点是如何消除冲击电流。减少SN74LVC07A开关LED时,冲击电流的值。这个冲击电流在控制全部的14个LED时,冲击电流太大。我仿真中只展示了控制1个LED,电流就有25mA左右。当我要控制7个LED时,这个电流会达到100mA! 请看这个仿真中绿色的线。正常工作时电流的有效值是100mA,每个开断时,最大的冲击电流都要100mA了。我认为这不合理!就算这个冲击电流不会造成SN74LVC07A的损坏。但是这个冲击电流会造成我这个线路上的控制芯片收到过流的信号。导致我触发过流保护。所以我想要消除这个冲击电流。有什么消除冲击电流的方法吗?

  • 您好,

          请问是在电路板进行测试观察电流还是仅在仿真测试

          我这个问题原因是虽然设备有一些电流消耗鉴于它是一个spice模型模型可能无法准确反映电流消耗

  • 您好,

    在电路板上进行测试就有尖峰电流,每次切换的时候,我们主芯片就会产生过流的信息。所以才进行的仿真。通过仿真定位到是这个元器件的开关导致了这个尖峰电流。

  • 您好,

         请向我们提供有关电路板实际测试的更多信息。

    我现在有点困惑,因为在模拟中,您正在测量 Icc,但您说有电流进入您的主芯片。

    Icc 不应影响任何其他组件。您记录的行为是任何开关设备的正常行为。

    如果其他组件过流,则其他位置存在问题。

  • 您好,不会是别的位置。因为这个不是全新设计,唯一动的设计变更就是这块。

    详见以下:

    我们整个设计是LED板和主板。我给你看的是LED板的回路图,用的是SN74LVC07A控制LED的通断。

    我提到的电流进入我的主芯片,是因为这些LED的通断是我的主板给的高低信号。主板的主芯片是MSP430F5308。Icc,是main board给LED board供电电压5V上的电流。

    我们这个设计这次只追加了这些LED。以前是没有单独的LED板,LED是直接和我们mainboard上的主芯片MSP430F5308的GPIO口连接的。没有用SN74LVC07A控制。这次为了结构更好看所以把这块分开了。然后考虑到分开了,才用了SN74LVC07A控制LED的通断,期望抗干扰能力会好一点。所以您说的其他组件过流的问题,不会存在。因为其它设计都没有变更。

    以下是主芯片出来驱动LED的回路:

  • 所以,我想强调问题的重点是SN74LVC07A每次开通关断会有一个冲击电流,我怎么可以在回路里面抑制这个冲击电流。

  • 您好,

         这两部分似乎都存在一些困惑。

         

    您正在测量的是我们设备的 Icc。如下所述,它是进入我们设备的电流。
    为什么进入我们设备的电流 (SN74LVC07A) 会影响电路的其他部分?

    此外,这些电流尖峰应在纳秒范围内。它不应该引起任何问题,因为这是任何开关设备的正常行为。

    见下图。