工具/软件:
您好:
请查看下面的 INA241A2原理图。

在测试过程中、在 TP15和 TP17点的 IN-和 IN+上馈送了115mV 的信号。
输入占空比为80%时、我们观察到输出电压达到2.120V、其中输入电压为0.115mV (理想输出必须为0.115*20、即2.3V)。
但 输入占空比为20%时、我们观察到输出电压达到1.89V、其中输入电压为0.115mV (理想输出必须为0.115*20、即2.3V)


您能解释一下为什么增益相对于输入占空比是变化的、并且增益存在很多误差。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
请查看下面的 INA241A2原理图。

在测试过程中、在 TP15和 TP17点的 IN-和 IN+上馈送了115mV 的信号。
输入占空比为80%时、我们观察到输出电压达到2.120V、其中输入电压为0.115mV (理想输出必须为0.115*20、即2.3V)。
但 输入占空比为20%时、我们观察到输出电压达到1.89V、其中输入电压为0.115mV (理想输出必须为0.115*20、即2.3V)


您能解释一下为什么增益相对于输入占空比是变化的、并且增益存在很多误差。