This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:相对于输入信号的增益变化's 占空比

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507601/ina241a-gain-variation-wrt-input-signal-s-duty-cycle

器件型号:INA241A

工具/软件:

您好:

请查看下面的 INA241A2原理图。

在测试过程中、在 TP15和 TP17点的 IN-和 IN+上馈送了115mV 的信号。

输入占空比为80%时、我们观察到输出电压达到2.120V、其中输入电压为0.115mV (理想输出必须为0.115*20、即2.3V)。

但  输入占空比为20%时、我们观察到输出电压达到1.89V、其中输入电压为0.115mV (理想输出必须为0.115*20、即2.3V)

您能解释一下为什么增益相对于输入占空比是变化的、并且增益存在很多误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找更正后的原理图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asha、

    我有两条建议。  一个是在滤波器之前测量输出电压。  另一种方法是更改输入电阻器的值确实更低。  串联电阻越大、由于 INA241的 IB、您将获得的增益误差就越大。  我建议使用10Ω 或更低的价格。

    如果这对我有帮助、请告诉我。   

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:

    为了澄清、测量的输出电压在滤波器之前。 它是在运算放大器的输出引脚上测得的。

    按照建议,将尝试将输入电阻降低到10R,但在测试期间,输入电压直接馈送到测试点(在输入端子处)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asha、

    正确。  请告诉我这是否与问题有关。

    此致、

    Javier