This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640HV:LMP8640HVMKE-H/NOPB 输出电压问题

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510044/lmp8640hv-lmp8640hvmke-h-nopb-output-voltage-issue

器件型号:LMP8640HV
Thread 中讨论的其他器件:LMP8640

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 IC 进行电流检测、观察到输出不稳定。 请检查以下电路。

如果需要进行任何更改、请给出建议。

输入:  

IC P/N LMP8640HVMKE-H/NOPB

负载电流:1A

此致、

 Sai ram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sai Ram、

    是负载电流开关还是直流。 还有连接到 Vout 的元件。  是否有负载、电容器、电阻器或/和 ADC。

    如果风扇电流在切换、铁氧体磁珠会导致一些问题。   

    如果负载电容过大、则可能会导致振荡。  解决该问题的一种方法是在电容之前串联一个电阻器。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到目前为止、负载是12V 直流风扇、附件图像是输出电压。 能否请您说明我们需要在哪个点添加一个串联电阻(如果可能的近似值)。  哪种铁氧体磁珠可能会导致该问题(FB6/FB11)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sai Ram、

    下面显示了如果具有容性负载或变化的负载、在何处添加电阻器。 FB11是我需要考虑的铁氧体磁珠。  为了验证我会在铁氧体磁珠之前和之后进行探测、其中我放置了绿色圆圈以进行验证。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您可以建议电阻器和电容器值吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前、我们在 Vout 引脚处添加了0.1uF、但我们未观察到任何变化。 我还有一个疑问、请允许我知道您怀疑铁氧体磁珠的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sai Ram、

    仅当输出端具有大电容器时、才会使用该电阻器、请参阅下图。  大于 LMP8640的较大含义可以驱动大多数放大器都存在驱动电容问题、这种问题会因输出级/输出阻抗而异。  这是如果你想知道为什么:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slya029/slya029.pdf

    是负载电流切换还是直流切换。 



    我的初始问题正是出于这个原因推荐铁氧体磁珠的原因。  我假设电 流不是直流电流、因为这种高电流转换将在电感器两端引起电压尖峰(铁氧体磁珠)。  这对 LMP8640来说并不是 VCM 瞬态的良好条件。  我要求您在节点上进行探查、因为我怀疑这是问题、这将确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    我们探测了 FB 处的信号、输出电压为11.8至11.9V (看起来像正弦波)。

    在输出引脚上、我们根据您的建议添加了 R 和 C (电阻=10k Ω、电容器=0.1uF)。 输出看起来与前一个类似。  

    负载连接到直流风扇、用于其他一些控制和 FPGA。 最初所有负载都关闭、一段时间后、 除控制装置外、其他所有负载都将打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sai Ram、

    (看起来像正弦波)。

    与噪声的频率相似。   

    FB 前后是否有示波器屏幕截图?  如果您尚未移除电容器、请尝试移除该电容器、以查看这样做是否有帮助。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生 FB 输入和输出看起来类似。 请找到随附的图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、  

    我在原理图中还有一个疑问、即 V+= 3.3V、V-= 0V、+IN=12V、-IN=11.99 (近似值)。

    共模电压 VCM =(12+11.99)/2 = 12V (近似值)

    即使通过 IC、也有电缆支持较大的共模输入电压范围、由于电源电压限制为3.3V、不会引起任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sai Ram、

    如果您担心输入电压高于电源电压、这不是问题。   

    以下是有关这方面的更多信息:  

    不同电流检测简介:https://www.ti.com/video/6076312538001 5:10开始解释为什么电流检测放大器上的 VCM 会高于电源电压。

    您所处理的问题更多地属于 CMRR 问题。   https://www.ti.com/video/4662542619001 随着共模电压看到的噪声频率将决定它对噪声的影响。   

    我建议移除铁氧体磁珠并在12V 输入端放置一个电容器、以便降低共模电压上电流消耗的噪声。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请检查是否没有在接地端注入噪声或从示波器中拾取噪声。  如果测量 GND、您应该不会看到噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 GND 线上进行了探测、没有噪声拾取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sai Ram、

    这看起来确实是交流 CMRR 问题。  请尝试建议的。 如果您在添加电容之前和之后测量并移除铁氧体磁珠(如果这是问题)、示波器上探测到的12V 交流耦合电源应该可以很好地指示。

    我建议移除铁氧体磁珠并在12V 输入端放置一个电容器、以便降低共模电压上电流消耗的噪声。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们曾尝试过、但没有太大的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sai Ram、

    使用有限的信息很难进行调试。  当您进行测量时、最好进行分享。  我在 GND 之前圈出的位置和在 GND 上圈出的交流耦合示波器屏幕截图有助于指出问题。  您使用了什么电容器?  所有电容器、不同之处(https://www.ti.com/video/6313253251112)。   在探测12V 交流耦合之后、电压的噪声可以确定这是否是问题。  您是否也认为电流噪声是真实的?   

    此致、

    Javier