Thread 中讨论的其他器件:LMP8640
工具/软件:
尊敬的团队:
我们使用 IC 进行电流检测、观察到输出不稳定。 请检查以下电路。
如果需要进行任何更改、请给出建议。
输入:
IC P/N LMP8640HVMKE-H/NOPB
负载电流:1A
此致、
Sai ram
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Sai Ram、
仅当输出端具有大电容器时、才会使用该电阻器、请参阅下图。 大于 LMP8640的较大含义可以驱动大多数放大器都存在驱动电容问题、这种问题会因输出级/输出阻抗而异。 这是如果你想知道为什么:
https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf
https://www.ti.com/lit/an/slya029/slya029.pdf
是负载电流切换还是直流切换。
我的初始问题正是出于这个原因推荐铁氧体磁珠的原因。 我假设电 流不是直流电流、因为这种高电流转换将在电感器两端引起电压尖峰(铁氧体磁珠)。 这对 LMP8640来说并不是 VCM 瞬态的良好条件。 我要求您在节点上进行探查、因为我怀疑这是问题、这将确认。
你好 Sai Ram、
(看起来像正弦波)。
与噪声的频率相似。
FB 前后是否有示波器屏幕截图? 如果您尚未移除电容器、请尝试移除该电容器、以查看这样做是否有帮助。
此致、
Javier
你好 Sai Ram、
如果您担心输入电压高于电源电压、这不是问题。
以下是有关这方面的更多信息:
不同电流检测简介:https://www.ti.com/video/6076312538001 5:10开始解释为什么电流检测放大器上的 VCM 会高于电源电压。
您所处理的问题更多地属于 CMRR 问题。 https://www.ti.com/video/4662542619001 随着共模电压看到的噪声频率将决定它对噪声的影响。
我建议移除铁氧体磁珠并在12V 输入端放置一个电容器、以便降低共模电压上电流消耗的噪声。
此致、
Javier
你好 Sai Ram、
这看起来确实是交流 CMRR 问题。 请尝试建议的。 如果您在添加电容之前和之后测量并移除铁氧体磁珠(如果这是问题)、示波器上探测到的12V 交流耦合电源应该可以很好地指示。
我建议移除铁氧体磁珠并在12V 输入端放置一个电容器、以便降低共模电压上电流消耗的噪声。
此致、
Javier
你好 Sai Ram、
使用有限的信息很难进行调试。 当您进行测量时、最好进行分享。 我在 GND 之前圈出的位置和在 GND 上圈出的交流耦合示波器屏幕截图有助于指出问题。 您使用了什么电容器? 所有电容器、不同之处(https://www.ti.com/video/6313253251112)。 在探测12V 交流耦合之后、电压的噪声可以确定这是否是问题。 您是否也认为电流噪声是真实的?
此致、
Javier