Other Parts Discussed in Thread: LMH6554, ADS4249
主题中讨论的其他器件: ADS4249
工具/软件:
尊敬的工程师:
请帮助我们确认以下3个问题:
问题1:在 LMH6554数据表(SNOSB30P–2008年10月–2015年1月修订)中、CMVR±1.3V、输出电压摆幅±1.42v、我想知道 提到的电压(±1.3V±1.42V)是多少? 请参阅 GND 或(V++ V-)/2?

问题2:在文档中《AN-2177使用 LMH6554作为 ADC 驱动器》、VICM 调整为1.25V、 LMH6554数据表中的正常 VICM 范围±1.3V、这使得该器件只能承受高达1.3V-1.25V=50mV。 的信号输出 电压摆幅为。1.42V、SE 输出摆幅保持170mV±通过 VICM 上拉电阻调整1.25V 的目的是什么?


issue3:输出共模电压(VCM 引脚上的电压)μ V)的额定电压范围是多少?