This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:关于 LMH6554的技术咨询

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6554, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510978/lmh6554-technical-inquiry-about-lmh6554

器件型号:LMH6554
主题中讨论的其他器件: ADS4249

工具/软件:

尊敬的工程师:

    请帮助我们确认以下3个问题:

    问题1:在 LMH6554数据表(SNOSB30P–2008年10月–2015年1月修订)中、CMVR±1.3V、输出电压摆幅±1.42v、我想知道  提到的电压(±1.3V±1.42V)是多少? 请参阅 GND 或(V++ V-)/2?  

    问题2:在文档中《AN-2177使用 LMH6554作为 ADC 驱动器》、VICM 调整为1.25V、 LMH6554数据表中的正常 VICM 范围±1.3V、这使得该器件只能承受高达1.3V-1.25V=50mV。 的信号输出 电压摆幅为。1.42V、SE 输出摆幅保持170mV±通过 VICM 上拉电阻调整1.25V 的目的是什么?

 issue3:输出共模电压(VCM 引脚上的电压)μ V)的额定电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Issue1: CMVR 和输出摆幅 电压( 分别为±1.3V 和±1.42V)是指1/2 Vs 电压[(V++ V-)/2 ]

    Issue2:您可以参考 文档《an-2177的图5 (第5页)后面的段落、其中使用 LMH6554作为 ADC 驱动器。 介绍了 通过 上拉电阻将 VICM 调整至1.25V 的目的

    issue3:输出共模电压范围为 ±1.25V。 数据表的第6页提供了该值

    此致

    Anant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

        在 《AN-2177中、使用 LMH6554作为 ADC 驱动程序》、我们无法下载设计 Zip 文件、您可以向我发送设计 Zip 文件吗?

        此致

        Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我来看看 pdf 中的断开链接问题。

    我将在下周初为您提供 Design 文件。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

         我们使用 LMH6554驱动 ADC、如图1所示、ADC 为 ADS4249。LMH6554将10 MHz(1V VPP)单端信号转换为差分信号并输出到 ADS4249。ADS4249的采样频率为250 MHz。当我们使用示波器测量 B 点的波形时、我们观察到250 MHz 高频信号叠加在10 MHz 输出上、测量信号为图2点。 未观察到这种现象。当22nH 电感器替换为0欧姆电阻器时、这种现象也会消失。250 MHz 高频信号似乎与 ADC 采样和22nH 电感器有关。此250 MHz 高频信号对 ADC 采样精度有多大影响、我们能否用0欧姆电阻器替换22nH 电感器?

                                        图1.

                                     图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看着这个,明天就会回来找你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anant

        非常感谢。请帮助我们分析此问题、并向我们发送设计文档的链接。

        此致

    Aaron

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    很抱歉耽误响应。

    您可以移除电感器、但需要确保为抗混叠滤波器和电荷桶滤波器选择适当的截止频率。这也可以仅使用 R 和 C 来实现。  

    有几个培训视频介绍了如何根据的采样率和信号带宽选择滤波器值。 连接 以下链接:-

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-analogue-to-digital-converters-adcs.html#

    下面是我建议您完成的部分

    1> 交流和直流规格> 混叠和抗混叠滤波器

    2> SAR ADC 输入驱动器设计

    关于文档 Borken 链接中的设计文件、请给我们几天时间来解决此问题。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anant      

         ADS4249是 SAR ADC 还是 Δ-Σ ADC?如何将 LVDS 输出转换为实际电压信号? 例如、如果 ADC 对1V 输入信号进行采样、LVDS 输出应该是什么数字信号?

        此致

        Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anant

        您能给我发送设计文件的电子邮件  ,在您修复 Borken 链接问题之前,我们需要在下周完成 PCB 修改。

        此致

        Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS4249是 SAR ADC、我会将此主题分配给 ADC 团队、帮助您更好地解决有关 ADC 问题的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子后、我们在以下 E2E 帖子中回答了这个 ADC 问题: e2e.ti.com/.../5850360