主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D、 TLV3202
工具/软件:
尊敬的 TI 团队
我目前使用 THS4532来构建电路。 我的目的很简单。 来自 ANA-IN-P 和 ANA-IN-F 的信号是+/-10V 正弦波。 然后、我计划将增益设计为0.14、然后将信号输入 TMS320F28388的 ADC 模块。 设计是否可以? 有什么需要注意的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 团队
我目前使用 THS4532来构建电路。 我的目的很简单。 来自 ANA-IN-P 和 ANA-IN-F 的信号是+/-10V 正弦波。 然后、我计划将增益设计为0.14、然后将信号输入 TMS320F28388的 ADC 模块。 设计是否可以? 有什么需要注意的吗?
尊敬的博伟:
该设计整体看起来不错;我确实想问一下输出上的负载:当您为 FDA 选择输出负载时、是否能够考虑 ADC 输入结构? 我可以查看 TMS320F28388数据表中提供的内容、我可能提供了一些建议。
输入 RG 电阻器更大(我知道为什么需要衰减)。 这可能会产生更大的输入失调电流:您是否知道您的设计要求对电压和电流失调敏感?
我可以花更多时间来检查 ADC 以及如何最好地将该 FDA 与转换器配对。
请在您有更新时发送更新。
此致、
Alec
尊敬的博伟:
输入失调电流是 在放大器输入端子处测得的小直流电流(输入偏置电流)中的差值。 该电流差远小于输入偏置电流本身的幅度。
但是、如果使用大增益电阻器(RG)、这个小电流可能会出现明显的失调电压(由于欧姆定律关系)。 输入偏置电流的典型25°C 值为+/- 5nA。 使用1k Ω RG 电阻器时、压降将为(5nA * 1k Ω=) 5uV。 对于 FDA 电路中的26.7k Ω RG 电阻器、这将增加到134uV、这可以与额外失调电压协同工作以呈现性能变化。 如果输入失调电流表现不为典型值、而是最大过热值(我们选择57nA)、则由于输入电流失调而产生的电压偏移将为1.5mV。
这可能不会带来问题、具体取决于您的系统规格以及微控制器上传感器或测量处理的精度。 总体而言、您的设计没有明显的缺陷;我给出的建议是教您如何选择设计并提供相关信息。
如果您有任何后续问题、敬请告知。
此致、
Alec