This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4532:您能帮助确认电路设计吗?

Guru**** 2984300 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4532, TMS320F28388D, TLV3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1504926/ths4532-can-you-help-confirm-the-circuit-design

器件型号:THS4532
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D、 TLV3202

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我目前使用 THS4532来构建电路。 我的目的很简单。 来自 ANA-IN-P 和 ANA-IN-F 的信号是+/-10V 正弦波。 然后、我计划将增益设计为0.14、然后将信号输入 TMS320F28388的 ADC 模块。 设计是否可以? 有什么需要注意的吗?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博伟:

    该设计整体看起来不错;我确实想问一下输出上的负载:当您为 FDA 选择输出负载时、是否能够考虑 ADC 输入结构?  我可以查看 TMS320F28388数据表中提供的内容、我可能提供了一些建议。

    输入 RG 电阻器更大(我知道为什么需要衰减)。  这可能会产生更大的输入失调电流:您是否知道您的设计要求对电压和电流失调敏感?

    我可以花更多时间来检查 ADC 以及如何最好地将该 FDA 与转换器配对。

    请在您有更新时发送更新。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有考虑 RG 的影响。 也许我们忽略了它。 我想请您向我解释 RG 的影响。 您的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?
    它可以帮助我们从您的想法中学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博伟:

    输入失调电流是 在放大器输入端子处测得的小直流电流(输入偏置电流)中的差值。  该电流差远小于输入偏置电流本身的幅度。

    但是、如果使用大增益电阻器(RG)、这个小电流可能会出现明显的失调电压(由于欧姆定律关系)。  输入偏置电流的典型25°C 值为+/- 5nA。  使用1k Ω RG 电阻器时、压降将为(5nA * 1k Ω=) 5uV。  对于 FDA 电路中的26.7k Ω RG 电阻器、这将增加到134uV、这可以与额外失调电压协同工作以呈现性能变化。  如果输入失调电流表现不为典型值、而是最大过热值(我们选择57nA)、则由于输入电流失调而产生的电压偏移将为1.5mV。

    这可能不会带来问题、具体取决于您的系统规格以及微控制器上传感器或测量处理的精度。  总体而言、您的设计没有明显的缺陷;我给出的建议是教您如何选择设计并提供相关信息。

    如果您有任何后续问题、敬请告知。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec

    明白。 感谢您的指导。 这是我们在未来进行 OPA 相关设计时应注意的事项。 这是一个非常有价值的教训!

    但我的同事在使用相同的 OPA 时遇到了一些问题。 希望您能有所帮助。 以下是他的设计。 预期增益值为5.1、但始终在4.59左右。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博伟:

    本周请允许我花时间检查一下;总的来说、我看不到您同事的示意图有任何问题。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博伟:

    本周请允许我花时间检查一下;总的来说、我看不到您同事的示意图有任何问题。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将继续测试 R 或 C 的精度是否会导致任何问题。
    我们做了一些实验。

    1.移除 OPA 后端负载。 但结果仍然相同
    2.断开 OCM 的电源。 但结果仍然相同

    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博伟:

    感谢您分享调试步骤和结果。

    我可以在本周结束时提供最新信息、但可能会更早。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec

    感谢您的积极响应!

    我们目前没有任何想法、我们期待您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博伟:

    我正在为您制定一个解决方案。

    如果 VREF 电压变为1/2 Vs (1.65V)、相对于预期值的增益精度是否会提高?

    您还能谈谈全差分放大器的输出是否有负载吗?  从共享电路中、我只看到网络名称和反馈环路。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec

    感谢您的建议。我们将尝试调整电压

    我将为您提供一些后端加载。从 OPA 输出后、我们将转到两个位置

    1. TMS320F28388D ADC
    2.通过 TLV3202AIDR 后、将正弦波转换为方波、然后进入 TMS320F28388D 的 eQEP 功能引脚


    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec

    抱歉、我要补充一个更完整的附件应该如下所示、并且它还包括一个 MAX1198ATE ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博伟:

    感谢您提供更新的完整电路原理图。  我跟进了明天关于电路设计的一些想法、以便做出回应。

    感谢您沟通和分享详细信息。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alec

    您有任何想法或更新吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博伟:

    上周我无法查看更多详细信息;明天我有时间为您查看。

    谢谢你。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    是否有任何更新? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    是否有任何更新? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博伟:

    您能否尝试更改将 THS4532的输出连接到  TMS320F28388内部 ADC 的无源器件?

    与 TLV3202输入端出现的高得多的阻抗相比、我担心这个100欧姆的阻抗。

    这可能会影响增益性能。

    此致、

    Alec