Other Parts Discussed in Thread: OPA855
工具/软件:
您好、
由于输入电流高达 5mA、建议在高速 TIA 设计中使用具有双极性输入级的 OPA855 添加一个偏置电阻器吗?
如果是、那么 Rb 的值是多少? 
此致
Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Martin:
OPA855 的输入偏置电流通常为 12uA、因此这将在输出端产生 4.8mV(12u*400 Ω)的直流关闭集合。
如果您需要考虑该直流失调电压值、则添加 400 Ω 的 Rb、否则不需要。
但还请注意、Rb 也会增加电阻噪声、但在这种情况下、由于 R 值 不是很大、因此不会增加太多噪声、但如果您要设计低噪声系统、也应考虑这一点。
此致
Anant