This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:高速 TIA 设计中的输入偏置电阻器?

Guru**** 2573535 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525250/opa855-input-bias-resistor-in-high-speed-tia-design

器件型号:OPA855

工具/软件:

您好、  

由于输入电流高达 5mA、建议在高速 TIA 设计中使用具有双极性输入级的 OPA855 添加一个偏置电阻器吗?

如果是、那么 Rb 的值是多少?




此致
Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    实际上、Rb 不需要、可以将同相输入端直接接地、这也应该起作用。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anant、

    在我的例子中、与其他 TIA 应用相比、射频较小、Idiode 较高。

    它不是有利的吗?

    此致
    Martin  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管电流无关紧要。

    对于 BJT 运算放大器、两个输入端/输出的输入偏置电流是相同的、并会影响 RF 上的压降。 添加 RB 将补偿这一点。

    OPA855 的输入偏置电流为 12µA。 射频误差有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    暗电流为 10pA。

    我想放大二极管电流 I_DIODE >= 1uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    OPA855 的输入偏置电流通常为 12uA、因此这将在输出端产生 4.8mV(12u*400 Ω)的直流关闭集合。

    如果您需要考虑该直流失调电压值、则添加 400 Ω 的 Rb、否则不需要。

    但还请注意、Rb 也会增加电阻噪声、但在这种情况下、由于 R 值 不是很大、因此不会增加太多噪声、但如果您要设计低噪声系统、也应考虑这一点。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助