工具/软件:
大家好、我正在为 H 桥设计一个内联电流检测、构建了一个分立式 MOS H 桥、并使用以下公式内联 INA253:

然后驱动电机正向和反向、如下所示、

PWM 频率为 500kHz、占空比为 5%、使用 ADC 以 4Msps 采样率(16 位)检测电流。
ADC 每 10us 触发一次、因此我们会获得以 100KHz 为单位的电流。 motor1(下方黄线)连接到有刷电机、
Motor2 断开连接以进行比较。
使用 ADC 测量的电流噪声似乎存在幅度差异、正向噪声很大、


(黄线是 motor1 的内联电流、绿线是 motor2 的另一个连接器,断开连接)
反向驱动电机时、电流更干净、


如何解决此问题并获得更干净的电流? 谢谢!