主题中讨论的其他器件: OPA196、 OPA182、XTR111、XTR105、 XTR117XTR116
工具/软件:
您好、
我设计了一个 使用 PWM 生成 4–20mA 模拟输出的电路。 当 使用直接连接到输出端的数字万用表 (DMM) 在 1kHz 下调整 PWM 占空比、校准输出电流 (0:4.00mA、SPAN:20.00mA) 时、电路可正常工作。
但是、我们在使用 235Ω 负载电阻器接地时观察到了一个问题。 在这种情况下、电流会增加到 校准值以上、例如、与 4.00mA 对应的占空比(在使用 DMM 校准期间测量)会产生大概 4.12mA 。 此差异随着占空比(以及输出电流)的增加而增大。
例如、使用 235 Ω 负载电阻器会产生:
4.00mA --- 4.13mA
5.60mA --- 5.78mA
8.00mA --- 8.26mA
12.00mA --- 12.39mA
16.00mA --- 16.52mA
20.00mA --- 20.66mA
如果减小或增大负载电阻器、差值也会成比例变化。
D14:schotkey 二极管 PMEG3010BEA

不过、无论负载电阻器如何变化、所需的行为都是生成线性 4 –20mA 输出。 该输出将用于不同的客户安装、我们预计负载电阻值在 50 欧姆至 500 欧姆范围内。
希望 E2E 论坛或 TI 的任何人都能提供帮助。
谢谢您、