This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9351:4 –20mA 输出在增大负载电阻器时增大

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR105, TLV9351, OPA196, OPA182, XTR117, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529759/tlv9351-4-20ma-output-increases-on-increasing-load-resistor

器件型号:TLV9351
主题中讨论的其他器件: OPA196OPA182、XTR111、XTR105、 XTR117XTR116

工具/软件:

您好、

我设计了一个 使用 PWM 生成 4–20mA 模拟输出的电路。 当   使用直接连接到输出端的数字万用表 (DMM) 在 1kHz 下调整 PWM 占空比、校准输出电流 (0:4.00mA、SPAN:20.00mA) 时、电路可正常工作。

但是、我们在使用 235Ω 负载电阻器接地时观察到了一个问题。 在这种情况下、电流会增加到 校准值以上、例如、与 4.00mA 对应的占空比(在使用 DMM 校准期间测量)会产生大概 4.12mA 。 此差异随着占空比(以及输出电流)的增加而增大。

例如、使用 235 Ω 负载电阻器会产生:  

4.00mA --- 4.13mA

5.60mA --- 5.78mA

8.00mA --- 8.26mA

12.00mA --- 12.39mA

16.00mA --- 16.52mA

20.00mA --- 20.66mA

如果减小或增大负载电阻器、差值也会成比例变化。

D14:schotkey 二极管 PMEG3010BEA

不过、无论负载电阻器如何变化、所需的行为都是生成线性 4 –20mA 输出。 该输出将用于不同的客户安装、我们预计负载电阻值在 50 欧姆至 500 欧姆范围内。

希望 E2E 论坛或 TI 的任何人都能提供帮助。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 VCC1?

    引脚 1、3 和 4 处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:  

    根据 Clemens 的评论,我们需要知道 Vcc1 电源轨,它必须是>> 20mA * 235 欧姆= 4.7VDC。  

    校准输出电流(零:4.00mA、SPAN:<xmt-block1>20.00mA</xmt-block>) 后20.00mA 后、)、   使用直接连接到输出端的数字万用表 (DMM) 在 1kHz 的频率下调整 PWM 占空比、从而使电路正常工作。

    此外、PWM 指定为 1kHz、电路将 PWM 信号转换为平均电压。 LPF 滤波器的截止频率有点高。 为了消除纹波噪声、截止频率需要<100Hz 或更喜欢<50Hz、从而获得稳定的平均电压和超小的纹波电压。  

    如果 您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    VCC1 是稳定的 24V 直流电源、由板载 SMPS 电路内部生成。

    我们进行了以下组件更改:

    • R38、R39 更新为 3.3k

    • 将 C10、C11 更新为 2.2µF

    • 将 R24、R37、R40、R41 更新为 1MΩ Ω(所有电阻器的容差均为 1%;电容器为 10%、X7R 类型)

    在进行这些修改后、我们观察到了显著的改善。 在 235Ω 范围校准点、空载和 20mA 负载之间的输出电流差现在约为 35µA(随负载而降低)。 之前、输出电流在负载下增加。

    您能回顾一下并提出改进建议、以提高现有电路的性能吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:  

    请尝试以下配置。 V 转 I 电路需要考虑环路稳定性和相位裕度、否则可能会振荡。 由于输入 PWM 信号是固定的、因此现在的性能应该更好。 请告诉我您的测试结果。  

    VS = 24V 直流可以正常工作、但 NPN 加热可能超过必要温度。 您可以将电源轨降至 12Vdc、该器件也应该可以正常工作。  

    e2e.ti.com/.../TLV9352-discrete-V2I-4_2D00_20mA-06202025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时答复。

    我肯定会尝试此配置、如果一切正常、将在即将推出的 PCB 版本中实施此配置。

    目前、我坚持认为电路是像以前一样在 PCB 上构建的。 为避免报废 100 块安装的 PCB、您是否可以预见或建议对现有 PCB 进行任何修改以提高电路的性能。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:  

    请尝试切断并跳过以下连接、让我知道它是如何工作的。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的支持。

    我将测试建议的并告诉您。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond。

    令人遗憾的是、所建议的改动没有产生任何影响。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:  

    不幸的是、建议的更改没有任何区别。

    此修改是为了实现稳定性、而不是精度修正 V 至 I。 如果在 150 欧姆检测电阻部分触发脉冲负载、您将看到 V 转 I 电路将在没有补偿的情况下急剧振荡。 尽管您主要使用直流应用、但如果 V 转 I 的输出或输入端发生电源浪涌或瞬态事件、甚至存在 EMI 干扰、则可能会发生瞬态事件。 请查看。  

    您能告诉我目前的瓶颈是什么吗? 如果要提高 V-I 的精度、可能必须使用更低的 Vos 运算放大器。 但首先、您可以将 2.2uF 的 LPFS 增加到 4.7uF 或 10uF、这将显著改善输入电压纹波。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    该问题与 4–20mA 输出的精度或线性度无关、而与空载和负载条件之间的输出电流变化有关。

    我们进行了以下组件更改:

    • 将 R38、R39 更新为 3.3kΩ  

    • 将 C10、C11 更新为 10 µF  

    • R24、R37、R40、R41 MΩ 为 1k Ω(电阻器:1%容差;电容器:10% X7R 类型)

    在多个中、20mA 处校准的空载和带载(使用~Ω 235Ω 电阻器)输出之间的差异 处于±30µA 范围内 。 然而、在 50 个电路板中大约有 15 个电路板中、差异达到 20mA 时的±200µA 。

    这种变化在整个 4–20mA 范围内似乎是线性的且一致的、并且也随不同的负载电阻器阻值成比例变化。 此外、移位的方向各不相同、有些板上为正、而另一些板上为负。

    这是否是由电路中使用的 TLV9351 运算放大器的输入失调电压变化引起的?

    如果您在 150 欧姆检测电阻部分触发脉冲负载、您将看到 V 到 I 电路将在没有补偿的情况下急剧振荡。

    完成上述更改后、我没有看到 150 Ω 检测电阻上的振荡、通过示波器确认了相同情况。

    您认为更换具有较低 Vos 的运算放大器(例如 OPA196 或 OPA182)可以解决这个问题吗?

    谢谢你

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:  

    我有点困惑,你的 235 欧姆负载在哪里(你应该提取负载)。 有一个 Howland 电流泵。

    如果您担心精度、则必须使用容差为 0.1%的 100k Ω 电阻器。 是的、OPA196 运算放大器将有所帮助、但最重要的是 电阻匹配。 请按如下所示准确修改您的电路。   

    e2e.ti.com/.../Howland-Ipump-06232025.TSC

    https://www.ti.com/lit/an/sboa436/sboa436.pdf?ts = 1750670386820&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D378%2526searchTerm%253Dhowland

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的支持。

    由于我并不是模拟电路设计专家、因此我有几个问题

    1.在 Howland 电流泵电路中、是否需要使用固定负载电阻? 在这种情况下、是否意味着即使使用精度为 0.1%的 100k 电阻器或更好的运算放大器(如 OPA196)、输出电流仍会根据连接的负载而变化?  

    2.对于 100 欧姆和 500 欧姆负载电阻器,我们可以计算出 0.1% 100k 电阻器的最大电流漂移吗?

    3. 我正在探讨 在下一个 PCB 布局版本中将 XTR111 用于 4–20mA 输出电路的可能性。 感谢您对此的想法。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harish:  

    1. 在 Howland 电流泵电路中、是否需要使用固定负载电阻? 在这种情况下、是否意味着即使使用精度为 0.1%的 100k 电阻器或更好的运算放大器(如 OPA196)、输出电流仍会根据连接的负载而变化?  [/报价]

    我建议使用 100k Ω 和 1%反馈电阻器并验证您的电流精度。 如果仍然很高、则在 100k Ω 电阻的所有 4X 上并联另一个 1% 100k Ω 电阻器、然后再次进行检查。 误差是由差分放大器中 100k Ω 的不匹配引起的。 如果上述内容仍然不足、请更改为 0.1% 100k Ω 电阻器。  

    使用 OPA196 可帮助提高电流精度、但目前主要的误差来自 1M Ω 电阻器的不匹配。 请改用 100k Ω+/–0.1%、即使是 47k Ω+/–0.1%也适合您。  

    3.  我正在探讨 在下一个 PCB 布局版本中将 XTR111 用于 4–20mA 输出电路的可能性。 感谢您对此的想法。

    是的、XTR111 或 3 线 4 –20mA 转换器配置更适合您的系统。 尽量避免使用 XTR105/XTR116/XTR117 2 线 4 –20mA 转换器、因为输入基准信号必须悬空、并且在后一种配置中必须进行 GND 连接。   

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/zh-tw / 7/3816841626001/6221991787001.mp4/subassets/amplifiers-current-loop-transmitters-analogue-input-3-wire-4-20ma-transmitters-presentation-quiz.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    -我订购了 100k 0.1%电阻器和 OPA196。  我会更新结果。 我还认为它可以解决我现有 Howland 电路的问题。

    -在即将到来的设计版本中,我会去 XTR111。

    感谢您的支持。

    此致

    Harish