This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2370:输入电压监测

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1535934/tlv2370-input-voltage-monitor

器件型号:TLV2370

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我必须使用放大器 TLV2370 进行输入电压监控。

您能帮我解决这个问题吗?




所有原理图图片都与您共享。

此致  

Saurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路将无法工作。

    “你是什么人? 根据输入电压、电路所需的输出是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    感谢您提出问题并提供了原理图、我很乐意提供帮助。 首先、我们需要有关您的设计目标的更多信息来帮助完成电路设计、或者、如果您需要有关具体使用 TLV2370 的问题、请详细说明。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TLV2370、在计算模块中通过此电路监控输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurav:

    请阐明 TLV2370 的用途 。 是否尝试检测 24V 电源是否断开?  您希望电路做什么?  

    放大器的反相输入接地、因此如果“24V 检查“网络上有任何高于 GND 的电压并且放大器已通电、则放大器的输出将处于正电源轨 (+5V)。 为什么放大器输出端有上拉电阻器?  如果 LDO 的输出为+5V、则“输入电压检查“网络将上拉至+5V。  

    此致、

    Alex Curtis