Other Parts Discussed in Thread: TLV2370
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV2370 工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
目前、我必须使用放大器 TLV2370 进行输入电压监控。
您能帮我解决这个问题吗?



所有原理图图片都与您共享。
此致
Saurav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Saurav:
请阐明 TLV2370 的用途 。 是否尝试检测 24V 电源是否断开? 您希望电路做什么?
放大器的反相输入接地、因此如果“24V 检查“网络上有任何高于 GND 的电压并且放大器已通电、则放大器的输出将处于正电源轨 (+5V)。 为什么放大器输出端有上拉电阻器? 如果 LDO 的输出为+5V、则“输入电压检查“网络将上拉至+5V。
此致、
Alex Curtis