Other Parts Discussed in Thread: TSV914, TLV9054
主题中讨论的其他器件: TLV9054
工具/软件:
-
运算放大器的输出显示出意外的失调电压为~3.4V。
-
为了解决该问题、我们 在引脚 14 (OUTD) 和引脚 1 (OUTA) 之间添加了一个串联的 100Ω 电阻器、这有助于将输出失调电压降至 0V。
-
在故障情况下、引脚 13 上升至 5.8V (高于 5.6V 的基准电压)、但输出保持高电平、而我们预计输出变为低电平 以禁用脉冲信号。
-
此配置是否对故障信号抑制有效、
-
输出没有正确响应所超过的基准阈值的原因、
-
为在故障条件下可靠实现输出截止而做出的任何更改或建议。