This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:共模电压导致的失真。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1550815/ina241a-distortion-due-to-common-mode-voltage

器件型号:INA241A


工具/软件:

e2e.ti.com/.../Servo_5F00_Driver.pdf

   

我们基于 DRV8256E 设计了伺服驱动器。 我们提供了测量电流的分流电阻器、并使用 INA241 放大分流电阻器上的电压。

在这两个图中、我们可以看到分流电阻器两侧的波形(绿色和红色)、INA241A 输出的差异(粉色)和输出(蓝色)。

在这两种情况下、我们都使用 30V 电压为电机供电、100kzh PWM 频率下 25%占空比为 INA241 提供 3V 功率、INA241 提供 1.5V 外部基准。

由于电机方向相反、当分流电阻器上的电压看起来相同但方向相反(符合预期)时、INA241 输出端会得到不同的波形。 需要建议来理解这种现象、或了解如何解决问题、并在两个方向上具有相似的电流指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    INA241 具有一种模式、在快速 VCM 瞬变后、输出保持为 1µs。  如果在 3µs 之前发生另一个 VCM 瞬变、则不会触发相同的保持行为。 数据表中显示了这种行为、我会剪切下面的屏幕截图以进行说服。  

     左侧的图似乎正是我所期望的。  右侧的那个、我假设第一次 VCM 转换不够快。  您是否可以放大并获得该 VCM 的压摆率、因为我假设它会触发保持行为。  如果您不希望器件保持功能、请将其替换为不具有此功能的 INA296。   

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢