Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA541
主题: OPA541 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我需要使用 OPA549 作为单电源。 我应该使用哪种电路图? 输入信号应该是什么?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA541
工具/软件:
您好、
我需要使用 OPA549 作为单电源。 我应该使用哪种电路图? 输入信号应该是什么?
此致
您好:
您希望通过该器件实现什么功能?
如果您在单电源配置中连接器件、以下是您的限制条件:
输入:
当 V-= GND 时、输入端的 VCM 或平均电压必须大于-.1V。 VCM 也必须小于 V+–3V 才能实现线性运行。

这意味着、如果为器件提供的 V+为+30V、而为 V-提供的 GND、则最坏情况下的有效 Vcm 范围为-.1V 至 27V。
输出
输出摆幅取决于输出电流、但我们可以使用此表估算相对于轨的摆幅性能:

如果您能提供更多详细信息来了解想要实现的目标、我可以帮您设计电路。
此外、由于 此器件的功率耗散较高、大多数使用 OPA549 的应用都需要相对较大的外部散热器。 在满足工程要求后、我可以帮助您选择散热器。
此致、
Jacob
嗨、谢谢您提供的更多详细信息、这对我非常有帮助。
OPA549 或 OPA541 适合此应用。
类似这样的简单操作可以很好地运行:

您是否知道伺服线圈的阻抗? 此处的总功率损耗也很重要。 10A 将是输出级中的大量功率耗散。
例如、OPA549 仅支持 10A 脉冲输出。 最坏的情况下、使用两个放大器可能是有益的。
下面的曲线定义了输出级晶体管上相对于 VDS 的输出电流:

此致、
Jacob
我明白、
我找到了关于这款 EM1803A 的一段旧信息、好像 OPA549 将能够完成这个放大器所能做的一些工作。 我对 SOA 要求仍然有点谨慎。 8A 连续电流可以是可行的、但热性能和输出电压很重要。 您有原始放大器的原理图吗?
我们可能会将其中两个并联的 OPA549 器件用于支持高达 20A 的负载电流。 因此、这将使 SOA 曲线更宽。 时间。
来自伺服控制器的反馈信号是什么? 我假设这用于驱动功率放大器、从而操纵转子的位置。
谢谢、
Jacob
尊敬的 Jacob:
在该电路中、我找不到放大器的增益。 。 如何 为 OPA549(如 EM1803)生成 Gimbal Drive Hi 和 Gimbal Drive Lo 信号? 我的另一个问题是、我们如何也可以创建反馈输入信号、以及我将使用哪个引脚 来实现这个正弦信号? 我认为引脚 8 适用于反馈输入。 但是、在原始伺服放大器电路中、一旦器件打开、伺服放大器就会将云台置于其中心位置。 我还不知道如何使用 OPA549 进行测试。
您对原理图的看法是正确的。 这对我来说是一个非常奇怪的器件、但数据表确实建议 V+为+28V+–4V、负电源为–15V+-2V。–2。 这使得+27V 和–15V 成为该器件的有效工作范围。
![]()
我也有兴趣了解电流驱动是如何在 V-电源轨上仅具有 1.5A 的限制的情况下运行的。
我认为电机的负极端子接地、因为每个电机有一个电机驱动器。 这些电机驱动器是否可以向后旋转、对吧? 如果我们仅驱动一个方向、或者在一个方向上只有很大的机械负载、那么 V+有比 V-电源轨更高的电流要求是合理的。
是的、我认为信号、尤其是输出和输入信号在这方面会很有用。
E1308 数据表有点短、但它提供了一些帮助来帮助您了解此驱动器的运行方式。
谢谢、
Jacob
是的、OPA549 将在非平衡电源轨上运行而不会出现问题。
这里需要考虑两个效应。
1.输出摆幅限制
2.电流限制(来自电源轨或达到 IOUT 最大值的器件)
如果电机绕组的阻抗过高、则大概会耗尽输出驱动。 我只能想象、与使用的原始放大器相比、OPA549 的器件性能更好、但仍存在一定的风险。
如果 V-电源轨确实限制为仅提供 1.5A 电流 、那么如果电机负载需要超过 1.5A、我们可能会在驱动伺服驱动时看到一些不希望的性能。
据我所知、伺服驱动器是一种直流电机、其速度与电机电压相关。
下面是一个简单的仿真、其中显示了我期望从电机看到的阻抗的性能:

在这里、尽管我们也使用了理想的电源轨、但我们没有输出摆幅问题。
这是在 V-侧具有功率限制的相同仿真。

我不能完全确定为什么会存在 1.5A 限值、这感觉会限制该系统的功能。 另一种解释方式是正确的、这可能意味着正极侧的伺服驱动器对于所需的东西来说太大了。 对我来说仍然是一个非常奇怪的设计。 也许信号会告诉我们更多信息。
谢谢、
Jacob
尊敬的 Jacob:
感谢您的分享。 İn 表,–15V 电脑电源线来自 1,5A PSU,系统也有+15V PSU,两者都用于一般的运算放大器。 因此、我不明白正负 PSU 电流限值与负 PSU 电流限值有很大不同。 EM1803 的数据表指出、其 300W 输出电压增益为 20。 我将尝试在新电路中提供该增益。 我将在当前设备上与您分享测量结果。
M. Bulent Kaya
嗨、M. Bulent、
感谢您帮我了解这个。 我同意、权力差异对我来说很奇怪。 我想知道伺服是否不需要 EM1803 能够提供的功率。
是否知道伺服的尺寸? 一些电机带有一个小的数据板、有助于提供有关规格的一些信息。
如果不是、可以放心地假设 实现没有利用大量功率来灌入电流。 由于在这种情况下、一个方向比另一个方向更强大、因此我倾向于认为放大器实际上不需要 300W。
谢谢、
Jacob