This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:单电源 opa549

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1566528/opa549-single-supply-opa549

器件型号:OPA549
主题: OPA541 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我需要使用 OPA549 作为单电源。 我应该使用哪种电路图? 输入信号应该是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您希望通过该器件实现什么功能?  

    如果您在单电源配置中连接器件、以下是您的限制条件:

    输入:

    当 V-= GND 时、输入端的 VCM 或平均电压必须大于-.1V。 VCM 也必须小于 V+–3V 才能实现线性运行。  

    这意味着、如果为器件提供的 V+为+30V、而为 V-提供的 GND、则最坏情况下的有效 Vcm 范围为-.1V 至 27V。  

    输出

    输出摆幅取决于输出电流、但我们可以使用此表估算相对于轨的摆幅性能:

    如果您能提供更多详细信息来了解想要实现的目标、我可以帮您设计电路。  

    此外、由于 此器件的功率耗散较高、大多数使用 OPA549 的应用都需要相对较大的外部散热器。 在满足工程要求后、我可以帮助您选择散热器。  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    尊敬的 Jacob:

     对于单电源伺服电机驱动器、我将使用 OPA549 作为功率放大器、而不是旧型功率放大器。 它将工作 27 V 直流电源和伺服电机可 消耗 6 至 10A 电流。 我认为 OPA549 足以驱动它。 如果我弄错了、我很感激您能提供一种替代的驱动电路。

    Reards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谢谢您提供的更多详细信息、这对我非常有帮助。  

    OPA549 或 OPA541 适合此应用。  

    类似这样的简单操作可以很好地运行:

    您是否知道伺服线圈的阻抗? 此处的总功率损耗也很重要。 10A 将是输出级中的大量功率耗散。  

    例如、OPA549 仅支持 10A 脉冲输出。 最坏的情况下、使用两个放大器可能是有益的。  

    下面的曲线定义了输出级晶体管上相对于 VDS 的输出电流:

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的反馈。 我不知道线圈阻抗。 旧的伺服放大器是 EM1803A。 并且系统上没有负电压。 我只能使用+24 Vdc 和 GROUND。 EM1803a 的输出功率为 300W、但我认为电机消耗的电流不能超过 8A。 电机步进可能过低。 系统最多可能消耗 10A 电流。 对于这种情况、您是否有替代的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、  

    我找到了关于这款  EM1803A 的一段旧信息、好像 OPA549 将能够完成这个放大器所能做的一些工作。 我对 SOA 要求仍然有点谨慎。 8A 连续电流可以是可行的、但热性能和输出电压很重要。  您有原始放大器的原理图吗?

    我们可能会将其中两个并联的 OPA549 器件用于支持高达 20A 的负载电流。 因此、这将使 SOA 曲线更宽。 时间。  

    来自伺服控制器的反馈信号是什么? 我假设这用于驱动功率放大器、从而操纵转子的位置。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    电路原理图如下所示。 有两个模块,因为两个电机. 如您所见、放大器具有电流控制特性。 我们能通过 OPA549 提供此功能吗?  

    M. Bulent Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    在该电路中、我找不到放大器的增益。 。 如何 为 OPA549(如 EM1803)生成 Gimbal Drive Hi 和 Gimbal Drive Lo 信号? 我的另一个问题是、我们如何也可以创建反馈输入信号、以及我将使用哪个引脚 来实现这个正弦信号? 我认为引脚 8 适用于反馈输入。  但是、在原始伺服放大器电路中、一旦器件打开、伺服放大器就会将云台置于其中心位置。 我还不知道如何使用 OPA549 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到了我的最后一封邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、可将 OPA549 用作电流控制器件。  

    我觉得云台的自动居中对我来说也有点奇怪。 这可能需要外部电路来提供此信号。  

    您连接的是哪种类型的伺服电机?

    您是否探测过进入器件输入端的任何信号? 了解这些示例可能会有所帮助。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我无法探测到电机的任何信号、也不知道有关电机的任何信息。  我只知道电机的驱动器。  我注意到了我之前发送给您的原理图中的一些内容。 该驱动器同时具有 27V 和–15V 电压、但–15V 的最大电流可提供 1.5A。  这些放大器将控制电压转换为成比例电流。  我将尝试测量这些信号。 还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对原理图的看法是正确的。 这对我来说是一个非常奇怪的器件、但数据表确实建议 V+为+28V+–4V、负电源为–15V+-2V。–2。  这使得+27V 和–15V 成为该器件的有效工作范围。  

    我也有兴趣了解电流驱动是如何在 V-电源轨上仅具有 1.5A 的限制的情况下运行的。  

    我认为电机的负极端子接地、因为每个电机有一个电机驱动器。 这些电机驱动器是否可以向后旋转、对吧? 如果我们仅驱动一个方向、或者在一个方向上只有很大的机械负载、那么 V+有比 V-电源轨更高的电流要求是合理的。  

    是的、我认为信号、尤其是输出和输入信号在这方面会很有用。  

    E1308 数据表有点短、但它提供了一些帮助来帮助您了解此驱动器的运行方式。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为应该提供+27V 和–15V 电压来为 OPA549 供电、而不是这个驱动器。 然而、我想说、OPA549 的工作电压不平衡、对吧?

    现有的电机驱动器可以正向和反向运行。 有一点我不明白、负电压下的低电流意味着它们在正电压下不需要那么大的电流、那么为什么要使用如此强大的伺服放大器呢?  如果您能与我分享您对当前驱动程序工作原理的想法、我将不胜感激。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、OPA549 将在非平衡电源轨上运行而不会出现问题。  

    这里需要考虑两个效应。  

    1.输出摆幅限制

    2.电流限制(来自电源轨或达到 IOUT 最大值的器件)

    如果电机绕组的阻抗过高、则大概会耗尽输出驱动。 我只能想象、与使用的原始放大器相比、OPA549 的器件性能更好、但仍存在一定的风险。  

    如果 V-电源轨确实限制为仅提供 1.5A 电流 、那么如果电机负载需要超过 1.5A、我们可能会在驱动伺服驱动时看到一些不希望的性能。

    据我所知、伺服驱动器是一种直流电机、其速度与电机电压相关。  

    下面是一个简单的仿真、其中显示了我期望从电机看到的阻抗的性能:

    在这里、尽管我们也使用了理想的电源轨、但我们没有输出摆幅问题。  

    这是在 V-侧具有功率限制的相同仿真。  

    我不能完全确定为什么会存在 1.5A 限值、这感觉会限制该系统的功能。 另一种解释方式是正确的、这可能意味着正极侧的伺服驱动器对于所需的东西来说太大了。 对我来说仍然是一个非常奇怪的设计。 也许信号会告诉我们更多信息。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的分享。 İn 表,–15V 电脑电源线来自 1,5A PSU,系统也有+15V PSU,两者都用于一般的运算放大器。 因此、我不明白正负 PSU 电流限值与负 PSU 电流限值有很大不同。 EM1803 的数据表指出、其 300W 输出电压增益为 20。 我将尝试在新电路中提供该增益。 我将在当前设备上与您分享测量结果。

    M. Bulent Kaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、M. Bulent、

    感谢您帮我了解这个。 我同意、权力差异对我来说很奇怪。 我想知道伺服是否不需要 EM1803 能够提供的功率。  

    是否知道伺服的尺寸? 一些电机带有一个小的数据板、有助于提供有关规格的一些信息。  

    如果不是、可以放心地假设 实现没有利用大量功率来灌入电流。 由于在这种情况下、一个方向比另一个方向更强大、因此我倾向于认为放大器实际上不需要 300W。  

    谢谢、

    Jacob