Other Parts Discussed in Thread: LMH13000RQEEVM, LMH13000
器件型号: LMH13000RQEEVM
主题中讨论的其他器件: LMH13000
使用 VSET 上的电位器和 TTL (+3.3V) 输入、将 LMH13000RQEEVM 配置为低电流模式 (1A)。 我未使用 RBIAS(已将 1 和 2 跳接至 AVDD)。 当应用 PWM 输入时、Iout 将以 LVDS (TTL) 频率和 VSET 幅度切换。 但是、IOUT 的低电平、即切换的低电平、不会达到 0mA。 而最小值为 220mA。 启用断电后、Iout 具有恒定的 220mA 直流电流。 它的行为就好像我没有启用 RBIAS 一样。 如何使 IOUT 为 0mA 和断电?
我的评估板配置如下:
删除了 R4、R7、R10、R20、R22 C2、C4、C32
为 TTL 安装了 J1。
RBIAS 跳过 1 和 2。 测得的 RBIAS 到 AVDD 20K Ω。
高功率 LED 连接到 J3。
VDD 和 VLD 一起连接至 5.0Vdc(电流限制设置为 2A)。