This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:有关输入电压范围和电源的问题

Guru**** 2926570 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2EVM, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1631312/tpa3116d2-questions-about-input-voltage-range-and-supply-power

器件型号: TPA3116D2

尊敬的 TI 支持部门:

目前、我正在评估具有 24V 电源的 TPA3116D2EVM。

我想问一问 TPA3116D2:

我在数据表中找不到有关音频输入引脚 Rinp、Rinn 输入电压范围的明确规格。
是否有任何 TI 文档定义允许的输入电压范围、或有确定该范围的推荐方法?

我想了解建议的工作范围、而不仅仅是绝对额定值。

我目前使用的是单端输入、

 

我找不到显示电源功率与输出功率的表格或图形。
是否有任何 TI 文档提供此器件的电源电流、输入功率或效率与输出功率间的关系?
如果没有、您能否建议如何正确估算给定输出功率和负载条件下所需的电源功率?

 

如果可能、还请告知 TI 建议使用哪些数据表部分或应用手册进行此计算。

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hiraishi Masaki 您好

    您可以从下图中找到输出功率与电源电压间的关系。

    关于输入信号电平、 绝对额定值如下所示。

    但通常您不会使用这么大的输入信号、因为这会导致硬削波。

    最低增益为 20dB、约比输出信号低 10 倍。 所以可以计算输出信号电平、然后除以 10。

    为了便于估算、由于电源受限、输出绝不会高于 24V。 因此、输入不应远高于 24/10=2.4V(峰值)。 如果使用较高的增益、则该值应该具有较低的增益。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    感谢您的答复。

    只是为了确认我的理解:
    对于 24V 电源和 26dB 增益、根据电压增益、我是否应该假设输入信号不应超过大约 1.2Vpeak (24/20)?

    另外、您能否确认此处的增益值是指电压增益?

    另外、关于“输出功率与电源电压间的关系“图、实现这个最大输出功率所需的电源容量[W]是多少?

    电压= 24V
    增益= 26dB
    RL = 8W
    THD + N = 1%
    根据图 13、在上述条件下、我相信最大输出约为 32W 至 34W。
    在这种情况下、假设数据表中图 15 的效率为 90%、
    34/0.9 = 37.777W
    我的解释是否正确、即需要 37.777W 的供电容量?

    PVCC 端子上是否需要 37.777W?

    此致、
    平石正树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Masaki Hiraishi、

    是的、计算正确。 但请注意、这是平均功率、而不是峰值功率。  

    BR、

    Wenbin