This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:关于 INA826 上的 RG 引脚

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1633713/ina826-about-the-rg-pin-on-the-ina826

器件型号: INA826
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

在开路配置中是否可以使用 INA826 RG 2 引脚和 RG 3 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyohiko-San、

    您可以使 INA826 上的 RG 引脚 (2 和 3) 保持断开状态。 这样做会产生 1V/V 的增益

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert Clifton 先生。

    感谢您的答复。
    我理解您的回答。

    我还有一个问题。
    ・如果引脚 2 和 3 开路、我担心如果噪声进入引脚 2 和 3、输出引脚上会出现噪声。

    因此、为了使增益接近 1V/V、我考虑在“引脚 2、3“- GND“之间添加一个 1MΩ Ω 下拉电阻器。

    这种方法是否正确?
    我使用 TINA-TI 对电路进行了简单的直流分析。
    结果几乎完全是“增益= 1V/V “。

    此致、
    佐藤清彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyohiko-San、

    我担心的问题是电阻器不匹配、会导致输入不平衡。

    我也认为这是没有必要的。 引脚 2 和 3 通过反馈电阻器时具有低阻抗、如下面的原理图所示:  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert Clifton 先生。

    感谢您的答复。
    我理解您的回答。

    此致、
    佐藤清彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyohiko-San、

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、

    Robert Clifton