Other Parts Discussed in Thread: INA826, TINA-TI
器件型号: INA826
主题中讨论的其他器件: Tina-TI
在开路配置中是否可以使用 INA826 RG 2 引脚和 RG 3 引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Robert Clifton 先生。
感谢您的答复。
我理解您的回答。
我还有一个问题。
・如果引脚 2 和 3 开路、我担心如果噪声进入引脚 2 和 3、输出引脚上会出现噪声。
因此、为了使增益接近 1V/V、我考虑在“引脚 2、3“- GND“之间添加一个 1MΩ Ω 下拉电阻器。
这种方法是否正确?
我使用 TINA-TI 对电路进行了简单的直流分析。
结果几乎完全是“增益= 1V/V “。
此致、
佐藤清彦