This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:传导发射

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1643397/amc3302-conducted-emission

器件型号: AMC3302

您好:

我们的设计根据应用手册“辐射衰减最佳实践“创建

发射 EMI “(我们使用铁氧体磁珠产生)、已经确定了传导发射的问题。 我们的测量结果会随每次测量而变化。 我们怀疑干扰通过 HGND 和 INN 之间的铁氧体耦合。 TI 是否执行了传导发射测量? 我们如何解决此问题?

您好、  

MarcelAMC3302.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcel、  

    能否提供此设计的布局和传导发射结果?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Alexander、  

    我只能为您提供 Layout、U4、U5、U6 的屏幕截图、这些单元负责当前测量。 如果您需要更详细的布局信息、我可以为您提供该信息。

    测量结果表明、分流电阻器上的模拟电压会随着频率的增加而显著波动。 我们没有记录这些测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcel、  

    您是指这些器件的模拟测量值、还是传导发射结果发生变化?  

    如果模拟测量发生了变化、您是否怀疑这是传导发射导致的?  

    您使用的是哪种铁氧体?  

    对于模拟测量:一般而言、我预计传导发射不会影响器件带宽为~300kHz 的测量结果、而发射将在 MHz 范围内、因此抗混叠滤波器和器件的固有增益/频率特性应该适当地衰减此噪声。   但是、由于您有三个并联传感通道、我建议考虑串扰。 在实验室设置中、您是否能够在测量这三种情况时开启一个通道上的电流?  

    对于传导发射:为了测试几个方面、我们需要考虑修改采用蓝线的布局。 布线之间可能存在耦合、这会降低当前布局的铁氧体的有效性。 但是、我不希望这会显著改变运行运行。  

    请帮助澄清问题、以便我进一步提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    是的、我们能够观察到传导发射会影响我们的模拟测量。 通常、我们可以在 HGND 连接到 INN 的情况下进行稳定的模拟测量、但如果我们按照 HGND 到 INN 应用手册中的建议放置铁链、则在传导发射时测量会显示错误结果。  

    我们使用的是 Würth μ F  74269244182.

    在我们的测量期间、一个通道已经处于负载状态。

    我们很乐意对布局进行一些改进 — 您会提出什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcel、  

    您能否提供一个影响模拟测量的传导发射示例? 是否依赖于通道间?  

    分流器的检测连接应位于焊盘的中间、通常如分流器数据表中所示。  

    通常、我们还建议将 HGND 布线到分流器、如您参考的应用手册的图 3-4 所示。  

    引脚 2-8 连接应优先放在 PCB 的顶部、同样如应用手册的布局所示。  

    铁氧体磁珠之后有布线返回 IC 附近的布线/平面下方、这将实现电容耦合以绕过铁氧体磁珠。