This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 MSOP 类似的包组

Guru**** 1952220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1070915/similar-package-group-as-msop

大多数运算放大器供应商提供 MSOP 封装。

我想知道 TI 部件的 MSOP 封装的名称是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3 mm×3 mm,0.65引脚节距为 VSSOP (DGK)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,user4090349,

    要添加到克莱门斯,另一个替代名称是 HVSSOP (DGN)。 这款产品的节距和封装尺寸与 Clemens 提到的 DGK 相同,但高度为1.02mm,而不是0.97mm。  

    此致,  

    罗伯特·克利夫顿

x 出现错误。请重试或与管理员联系。