This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA228:循环电压测量电路中的电压调整

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA228, OPA2197, OPA828, LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1075656/opa228-voltage-adjustment-in-cyclic-voltammetry-circuit

部件号:OPA228
线程中讨论的其他部件: OPA2197, 测试, OPA828, LMP7721

这是一个循环电压测量电路,在该电路中,所有三个电极,即我们(工作电极),CE (计数电极)和 RE (参考电极)都浸在电解液中。

源电压为-1V 至+1V (在电路中提到),但通常我们使用-0.2V 至+0.6V 作为扫描电压。 在扫描过程中(-0.2V 至+0.6V),我测量了工作电极(we)和参考电极(RE  )之间的电压,该电压为-0.4至+0.8V (近似值),该电压应为-0.2V 至+0.6V,这是由于电解液(溶液电阻)造成的。

电路可能需要改进,方法是接受我们和 RE 的反馈,使其精确到-0.2V 到+0.6V。

我不想再提出一些改进电路的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    我们需要 更好地了解您的电位器应用电路。 请考虑以下几点并提供解释:

    • OPA228和 LT097电源针脚的电源电压是多少?
    • 电路是否在 OPA228共模电压输入范围(VCM)( V–)+ 2 V 至(V+)–2 V)范围内工作?
    •  OPA228针对5或更多的闭环增益进行了优化。 当增益小于5时,它可能变得不稳定,这似乎是您正在使用的。
    • 工作电极(我们)运算放大器被用作互阻抗放大器,一个 I 至 V 转换器。 该角色通常由极低的输入电流运算放大器(通常为 JFET 输入或 CMOS 输入运算放大器)来实现。 OPA228是双极输入运算放大器, 其 TA =–40°C 至85°C 输入偏置电流±10 NA 与 JFET 或 CMOS 运算放大器输入偏置电流相比非常高。 它们通常以微微安为单位。 如果电极电流与之相比较小,则输入偏置电流越高可能会导致相当大的误差。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    它是否与此线程有关?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055032/opa228-op-amp-used-in-cyclic-voltammetry-application

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们之前曾建议使用 OPA2197轨对轨输入/输出放大器,该放大器采用±12V 电源供电。 OPA2197具有稳定的单位增益,具有低±5pA 输入偏置电流,是针对 I-V 转换器互阻抗的最佳选择。 稳定性分析和补偿正在等待进行中,因为未提供有关被测试溶液/化学电池阻抗(或等效电路)的信息。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    您能否在氧化还原反应中与我们分享 I 与 V 曲线? 我假设您仍在使用 Ag/AgCl 参考电极,根据电解液浓度(饱和 KCl 适性溶液),该电极的电极电位约为0.197V。  请指定以下参数。  

    1.扫描范围为-0.2V 至+0.6V 与 Ag/AgCl 参考,扫描速率以 mV/sec 或类似单位表示。  

    2,引脚3/DAC 处的电位应为三角形波形,请参见红色标记为矩形。 PWM 信号中提到了您的图像(您是否在爬楼梯)。   

    3. 我注意到,TIA 的 BW 非常低,我预期 BW 至少应为100Hz 或更高。 BW 应与您系统的最大扫描速率相关,例如1mV-100mV/秒或其他。  

    请具体说明《氧化还原公约》。 可在电流或电子流中定义减幅象限(美国与欧洲/国际公约)。  

    5.您能描述如何进行以下测量(工作电极(我们)和参考电极(RE)之间的电压为 -0.4至+0.8V (近似值)))吗?

    6.电位计仪器的最大额定电流是多少? 在 CE 中,假设您使用的是 Pt 电线。 如果可以,请使用 Pt 箔并增加表面面积。 如果您手上没有 Pt 箔片,则可以平展 Pt 电线并将其滚动到更宽的表面区域。 此外,将 Ag/AgCl 参考电极放在靠近我们电极的位置,假设 CE 在距离我们 mm 的范围内。  如果 Ag/AgCl 与我们在电解液中有很大距离,则您在测量过程中不会获得准确的电位与参考值(除非您的电解液导电性极强)。 CE 的位置可能会解释为什么您在步骤5中会获得奇怪的结果。  

    7.我假设您使用的 是标准氧化还原溶液,已知浓度 的水性氧化还原溶液或在市场上购买的电化学试剂盒。 如果您自行配制氧化还原电解液,请确保溶液中含有推荐的氧化还原物质浓度(摩尔/升)和盐浓度。 要测试您的设置,您需要使用已知的氧化还原电解液。 一旦系统工作正常,您就可以执行所需的操作。 否则,您会遇到太多未知因素,不知道问题在哪里。  

    8.请给我们发送一张您的3电极化学细胞的近像。   

    希望这能有所帮助。 如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯·奎尔,

    [引用 userid="19678" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forum/1075656/opa228-voltametic-circuit/3981719#3981719"]哪些电源电压正在应用于 OPA228和 LT097电源引脚?[/quot]

    电源电压为+/-12V。

    [  引用 userid="19678" url="~/support/vapers-group/vplers/f/vapers-forum/1075656/opa228-电压-调整-循环电压测量电路/3981719#3981719"]电路是否在 OPA228共模电压输入范围(VCM)范围内工作,电压范围为[V+2V+V]–2V+V[+2V+V]

    电路在电压范围-1V 至+1V 的范围内工作。

    [引用 userid="19678" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forum/1075656/opa228-voltametic-circuit/3981719#3981719]OPA228 经过优化,可获得5或更高的闭环增益。 当收益低于5时,它可能变得不稳定,这似乎是您正在使用的。

     因为收益还不到5

    它提供了如图所示的正确输出。  

    [引用 userid="19678" url="~ë/support/Amplers/f/Amplers-forum/1075656/opa228-voltametic-circuit/3981719#3981719]The working toid (我们) amp 被用作互阻抗放大器,一个 I - V 转换器。 该角色通常由极低的输入电流运算放大器(通常为 JFET 输入或 CMOS 输入运算放大器)来实现。 OPA228是双极输入运算放大器, 其 TA =–40°C 至85°C 输入偏置电流±10 NA 与 JFET 或 CMOS 运算放大器输入偏置电流相比非常高。 它们通常以微微安为单位。 如果电极电流比输入偏置电流小,则输入偏置电流越高可能导致严重错误。[/quot]

    您的建议很有价值。 哪个具有极低输入偏置电流的 JFET 或 CMOS 运算放大器是可建议的。  

    谢谢你,  

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯·克拉斯,您好!

    是的,它与以前的线程有关。

    谢谢,

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis Choye,

    OPA2197 在我的应用中是用于 I-V 转换器的有用运算放大器。  

    我有两个问题。

    1.在给定应用中,OPA2197是否可用于控制放大器? 如果没有,哪一种是理想的运算放大器?

    2.参考电极需要连接具有最高输入阻抗的运算放大器,因此我可以使用 OPA2197进行连接吗?

    谢谢你,

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德您好,

    [引用 userid="423757" url="~ë/support/Amplers/f/Amplers-forum/1075656/opa228-voltametic-circuit/3982235#3982235]\n 您能否与我们分享 I 与 V 曲线的氧化还原反应? 我假设您仍在使用 Ag/AgCl 参考电极,根据电解液浓度(饱和 KCl 适性溶液),该电极的电极电位约为0.197V。  [/引用]

    下面给出了 I 与 V 曲线

    [引用 userid="423757" url="~ë/supports/Amplers/f/Amplers-forum/1075656/opa228-voltametic-circuit/3982235#3982235]1.扫描从-0.2V 到+0.6V 的电压-循环调整-电压-电压-测量电路/3982235#3982235]1.扫描,扫描频率范围为-0.2V 到+0.6V 与 Ag/Ag/Ag/AgCl 的参考值,扫描频率相似。  [/引用]

    扫描速率为50mV/秒。

    [引用 userid="423757" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forume/1075656/opa228-电压-调节-循环电压-测量-电路/3982235#3982235"]2. 引脚3/DAC 处的电位应为三角形波形,请参见红色标记为矩形。 PWM 信号中提到了您的图像(您是否在爬楼梯)。

    我使用的是 Arduino 板,引脚3是 PWM 引脚。 它通过 PWM 输出提供0到5V。 根据扫描速率,输出电压会像三角波一样增加,例如0V 至+5V 和+5V 至0V。

    [引用 userid="423757" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forume/1075656/opa228-电压-调节-循环电压-测量-电路/3982235#3982235]3.  我注意到,TIA 的 BW 非常低,我预期 BW 至少应为100Hz 或更高。 BW 应与系统的最大扫描速率相关,例如1mV-100mV/秒或其他[/引述]

    我使用了所有具有宽带宽的 OPA228P 运算放大器,根据数据表,它是33MHz,10 V/us。

    [引用 userid="423757" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forume/1075656/opa228-电压-调节-循环电压-测量-电路/3982235#3982235]4. 请具体说明氧化还原公约。 可在电流或电子流中定义减幅象限(美国与欧洲/国际公约)。  [/引用]

    《氧化还原公约》是欧洲(标准公约),而不是美国。

    [引用 userid="423757" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forume/1075656/opa228-电压-调节-循环电压-测量-电路/3982235#3982235]5。 您能否描述如何进行以下测量(工作电极(我们)和参考电极(RE)之间的电压为 -0.4至+0.8V (近似值))?[/引用]

    它通过数字万用表进行测量(工作电极(我们)和参考电极(RE)之间的电压为 -0.4至+0.8V (近似值)),与通过运算放大器(-0.2V 至0.6V)的引脚3输出电压进行比较。

    两者应该相同。  

    [引用 userid="423757" url="~ë/support/Amplers-group/vAmplers/f/Amplers-forum/1075656/opa228-voltametry-circuit/3982235#3982235"]6。 电位计仪器的最大额定电流是多少? 在 CE 中,假设您使用的是 Pt 电线。 如果可以,请使用 Pt 箔并增加表面面积。 如果您手上没有 Pt 箔片,则可以平展 Pt 电线并将其滚动到更宽的表面区域。 此外,将 Ag/AgCl 参考电极放在靠近我们电极的位置,假设 CE 在距离我们 mm 的范围内。  如果 Ag/AgCl 与我们在电解液中有很大距离,则您在测量过程中不会获得准确的电位与参考值(除非您的电解液导电性极强)。 CE 的位置可能会解释为什么您在步骤5中会获得奇怪的结果。  [/引用]

    最大额定电流为+/- 8mA。 在 CE 中,我们使用10mm x 50mm Pt 箔。

    Re & we 彼此之间的距离非常近。 电解液可能是电阻性溶液。 如果是,那么 我们如何使用 电子电路解决电解液电阻问题。

    [引用 userid="423757" url="~ë/support/Amplers-group/vAmplers/f/Amplers-forum/1075656/opa228-voltametry-circuit/3982235#3982235"]7。 我假设您使用的是标准氧化还原 溶液,已知浓度 的水性氧化还原溶液或在市场上购买的电化学试剂盒。 如果您自行配制氧化还原电解液,请确保溶液中含有推荐的氧化还原物质浓度(摩尔/升)和盐浓度。 要测试您的设置,您需要使用已知的氧化还原电解液。 一旦系统工作正常,您就可以执行所需的操作。 否则,您会遇到太多未知因素,不知道问题在哪里。

    我们正在配制自己的氧化还原电解液,但浓度足够好,并通过标准商用电位计进行测试。

    [引用 userid="423757" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forume/1075656/opa228-电压-调节-循环电压-测量-电路/3982235#3982235"]8. 请向我们发送一张您的3电极化学细胞的近像。   [/引用]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    我不理解您的示意图。 根据我对周期性电压测量的理解,通过“电极计数器”,“参考电极”的电位与“工作电极”的电位完全相同。 但是,如果您施加+1V 的“源”电压,例如,关闭反馈回路后,较低的 LT1097的输入电压将在0V 时,这将导致“参考电极”的电位为-1V,而“工作电极”的电压仍为0V。 因此,由于“参考电极”和“工作电极”的电位不是同一个电位,这对我来说是毫无意义的。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    让我首先评论一下3电极的设置。  

    我看不到内部3个电极的配置情况。 通常,我们必须与 CE 和 REF 电极平行,放置位置应靠近我们电极并在我们电极的一侧(不是直接在我们电极的前面阻止氧化还原反应下的离子流动)。 CE 和 WE 电极应面对面,以最大程度地实现两个电极之间的离子电荷传输(您的电极盒中有两个电极板)。  

    在3电极化学电池中,CE 正在为给定的应用电势在我们和参考电极之间获取所需电流。 参考参考电极参考的是施加在-0.2V 至+0.6V 之间的电位。  当在我们电极发生化学反应时,会产生电子(在我们处产生电流或吸收电流,具体取决于应用到 REF 的电位)。 电流至电压的转换通过 TIA 电路完成。   

     我用100Hz 的±100uA 锯齿输入模拟了您的 We 电极电路,结果就是这样。 由于带宽有限(200 uf 电容器与10kΩ Ω 并联),电路未将输入电流转换为电压。 OPA828具有非常高的 BW,但电路的 BW 由下列电路中由200uf 电容器设置的极所减少。  

    如果您想降低 OPA828的 BW,您可以放置一个更小的电容器值。 此 TIA 电路中的主导极被设置为大约8kHz,TIA 输出可以通过传输功能 Output_Voltage =-I_In * 10kΩ=-100uA* 10kΩ 将电流转换为电压, 每个锯齿输入的电流接近±1Vp。  

    e2e.ti.com/.../OPA828-I2V-E2E-02102022.TSC

    随附 TIA 应用说明,供您参考。 应用手册专为光电二极管应用而定制,但原理相同。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf?ts=1644495472571&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们正在配制自己的氧化还原电解液,但浓度足够好,并通过标准商用电位计进行测试。

    I 与 V 氧化还原图解看起来正常,但我不确定垂直轴上测得的电流是否正确。 请执行以下实验,因为您可以使用标准商用电位器仪器。  

    1.以50mV/秒的扫描速率从-0.2V 到+0.6V 获取有关 Ag/AgCl REF 的 I 与 V 图解 从技术上讲,您已经拥有了它,但无论如何也要这样做,并比较步骤2中的结果。   

    2. 根据步骤1中的相同设置获取 I 与 V 图解,并比较垂直轴中的氧化还原电流轴。 事实上,在 MS Excel 图形工具中,将两个图解相互重叠,您将看到我所说的内容。 如果配置相同,则结果应该相同。  请让我谈谈结果。  

    电路中还有其他问题。 让我们先进行上述实验,然后指导您完成其余的实验,以改进电路。  

    还有一件事可以验证您的电位器是否工作正常。  

    请将 CE/REF 导线或端子短接或组合在一起,例如在 CE/REF 端子处对地施加0.1伏电压。 在100Ω 和 CE/参考端子之间连接一个100Ω Ω(1/4W)电阻器(您基本上可以将 CE/参考电阻连接到负重 Ω 的 GND,这是一个低电压电源)。  您应该测量从 CE/REF 接线端到 GND 的0.1V 直流,通过电阻 器的电流应该为0.1V/100Ω= 1mA (通过 DMM 检查),ADC 应该测量1mA*10kΩ= 1V 直流(从 I 至 V 转换器)。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    你能评论我的疑虑吗?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai Klaas69,

    请找到所附电路以供您参考。

    您可以发现 Vlsg 是源电压,工作 电极和参考电极之间的电位差应为 Vwe - VRE = Vlsg。

    但实际上,由于电解质电阻,  工作电极和参考电极之间的电位差与 Vlsg 相差不大。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    我希望您的电位器装置能够正常工作。  

    您的3电极化学细胞方框图很好。 我想补充一点,我们的电极被建模为电流源,电流通过 CE 电极获得或窦性,我们的电极的电位被引用为 但当我们“回头看”CE 和 RE 电极(IC 电流是双向的)时,RE 的电势将被抵消。  

    您提到您正在使用国际氧化还原公约(IUPAC),这意味着电子进入我们的电极,减少。 这相当于说电流从我们的电极流出,这意味着负电势在 TIA 转换器-->负 x 轴方向代表减少象限; 而在 TIA 输出上 X 轴上测得的正电势代表氧化象限。  

    我将附上一份 pH 电极的应用报告,其中使用了我们的 LMP7721运算放大器。 如您所知,再电极不涉及三级化学配置中的源电压或吸入电压或电流(理想情况下),而再电极是一种高阻抗装置,化学设置不应干扰再电势(半细胞反应)。 LMP7721的 IB 电流在 FA 范围内,其化学潜能不应在电化学设置中“向下加载”再电极。  

    如果您想改进设置,我会使用 LMP7721或其他低 FA 范围精密运算放大器。 北美范围的 IB 对应用来说有点高。   

    https://www.ti.com/lit/an/snoa529a/snoa529a.pdf?ts=1644969071985&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    请告诉我们您的3电极电化学设置是否能在您的应用中提供准确的测量结果。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    感谢您的澄清。

    [引用 userid="390599" url="~/support/vapers-group/vamples/f/vapers-forum/1075656/opa228-电压调节-循环电压测量电路]]在扫描期间(-0.2V 至+0.6V),我测量了工作电极  (我们)和参考电极(RE)之间的电压,该电阻应为-0.2V (约+0.2V)[引用电压为-0.2V (0.2V/0.2V)。

    您不应直接在参考电极(RE)处测量,而应在缓冲再电压处测量。 请参见红圈:

    不要忘记插入合适的隔离电阻器,因为数字电压表可以显示巨大的输入电容,从而破坏 LT1097的稳定性。

    同时请记住,C2,特别是 C3可能会破坏 OPA228的稳定!

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    这还可以,但我想知道如何克服因发生 IR 下降而产生的电解液阻力。  

    我认为下面的引用是由于电解液阻力。

    [引用 userid="339984" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forume/1075656/opa228-电压-调整-循环-电压测量-电路/3989336#3989336"]
    在扫描期间(-0.2V 至+0.6V),我测量了工作电极(we)和参考电极(RE)之间的电压,该电 压为-0.4至+0.8V (近似值) ,该电压应为-0.2V 至+0.6V,这是由于电解液(溶液电阻)造成的
    [/引用]

    我想克服这个问题。 例如,如果我提供了 Vlsg 范围(-0.2V 至+0.6V),则 Vwe-VRE 应达到 (-0.2V 至+0.6V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德您好,

    [引用 userid="423757" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forum/1075656/opa228-电压-调节-循环-电压测量电路/3989093#3989093"]我希望您的电位器装置正在工作

    是的,工作正常。

    [引用 userid="423757" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forum/1075656/opa228-voltametic-circuit-cy/Cas89093#3989093]\n 如果您想改进设置,我会使用 LMP7721或其他低功率范围的精确度。 北美范围的 IB 对应用来说有点高。  [/引用]

    我有两种产品,即 OPA228P 和 LMP7721。 我可以使用其中的任何一种。

    [引用 userid="423757" url="~/support/emplers-group/emplers/f/emplers-forum/1075656/opa228-voltametry-circuite-circuite/3989093#3989093]]请告诉我们您的3电极电化学设置是否能在您的应用中提供准确的测量结果。  [/引用]

    是的,它产生了良好的效果,但氧化还原峰仍在扩大。 在我的应用中,两个峰值之间的差值应为0.169V,但实际上比这大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德您好,

    [引用 userid="423757" url="~ë/support/Amplers/f/Amplers-forum/1075656/opa228-voltametry-cyclic 中的电压调节电压测量电路/3983511#3983511"]我用 100Hz 的±100uA 锯齿输入模拟了您的 We 电极电路,结果如下。 由于带宽有限(200 uf 电容器与10kΩ Ω 并联),电路未将输入电流转换为电压。 OPA828具有非常高的 BW,但电路的 BW 由下列电路中由200uf 电容器设置的极所减少。  [/引用]

    很遗憾地说,R8的值仅为98欧姆,而不是10k。 错误地显示了10公里。

    即使98欧姆存在同样的问题,哪种电容器值最适合此应用?

    [引用 userid="423757" url="~ë/support/Amplers/f/Amplers-forum/1075656/opa228-voltametry-circy-circy-circuite/3983511#3983511"]I 与 V 氧化还原图看起来正常,但我不确定垂直轴上测得的电流是否正确。 请执行以下实验,因为您可以使用标准商用电位器仪器。  [/引用]

    我比较了这两个图解,发现我的电路图比商业电位器具更宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压表的阻抗可能导致错误。 因此,请在红圈处进行测量。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    很遗憾地说,R8的值仅为98欧姆,而不是10k。 错误地显示了10公里。

    您的 TIA I2V 转换器配置不正确。 它的增益非常低,其中 Vout =-R8 * I_WE,电流可能在 uA 范围内,可能接近几个 mA 范围,具体取决于我们电极的表面区域。  

    是的,它产生了良好的效果,但氧化还原峰仍在扩大。 在我的应用中,两个峰值之间的差值应为0.169V,但实际上比这大。

    98Ω Δ T||200uf,您的 BW 只有大约7Hz 范围。 这就是为什么在执行从-0.2V 上升到+0.6V 与 RE 的过程中,您看到了非常广泛的氧化还原峰值(动态氧化还原响应迟缓)。 接近直流信号时,I2V 可能工作正常(Vout 的增益太低除外)。 而你的缓冲阶段跟随 TIA 也有1V/V 增益。 请指定这些运算放大器的电源轨电压。  

    例如:如果运算放大器的电源轨为5V 直流,以接地为例,您的最大3电极电流为8mA,则 TIA 增益应使用大约5V/8mA = 625Ω Ω 电阻器(500 600Ω 范围,如果您在每个设置中提供一些电压开销裕度)。  

    您能否以 Excel 格式向我发送 IV 图解,您的设置与商用循环体积图? 请向我发送两台设备的原始数据。  

    我想克服这个问题。 例如,如果我提供了 Vlsg 范围(-0.2V 至+0.6V),则 Vwe-VRE 应达到 (-0.2V 至+0.6V)。

    以下 CE 输出应是 RE 和应用 CE 电位的求和点。 设置不正确。 V_CE 电位=(V_RE + V_OPA228)/2。其中 V_OPA228应在±50mV/秒时从-0.2V 扫描到+0.6V 正如我先前所指出的,V_OPA228的潜力必须是锯齿。 如果您的输入是方波,则需要一个集成商将其转换为三角形波。 您能向我展示在 CE 点测得的波形吗?

    Kai 绝对正确。 您需要高阻抗工作台级万用表来测量我们和 RE 之间的电势。 阻抗应大于10GΩ 或更高,以准确测量电位计等电位。 常规 DMM 无法准确测量我们和 RE 之间的潜在接口。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Raw-Data-_2D00_-LapPot-Vs-Commercial-Potentiostat.xlsx

    雷蒙德您好,

    请在 Excel 中找到我的电位器和商用电位器的原始数据。  

    [引用 userid="423757" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forume/1075656/opa228-voltametic-circy-circuite/3990418#3990418">请指定这些运算放大器的电源轨电压。  [/引用]

    电源为+/-12V。

    [引用 userid="423757" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forume/1075656/opa228-电压-调整-循环电压测量-电路/3990418#3990418"]Kai 是绝对正确的。 您需要高阻抗工作台级万用表来测量我们和 RE 之间的电势。 阻抗应大于10GΩ 或更高,以准确测量电位计等电位。 常规 DMM 不会准确测量我们和 RE 之间的潜在接口。

    我没有高阻抗工作台级万用表,但 DMM 可以测量我们和 RE 之间的电位(尽管不是很准确)。

    ~引用 userid="423757" url="μ S/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forume/1075656/opa228-voltametic-circuit/3990418#3990418"]以下 CE 输出应是 RE 和应用 CE 电势的求和点。 设置不正确。 V_CE 电位=(V_RE + V_OPA228)/2。其中 V_OPA228应在±50mV/秒时从-0.2V 扫描到+0.6V 正如我先前所指出的,V_OPA228的潜力必须是锯齿。 如果您的输入是方波,则需要一个集成商将其转换为三角形波。 您能向我展示在 CE 点测得的波形吗?

    插针3 DAC 将在 OPA228P 的(+)端子处提供0V 至5V (PWM)输出,1伏参考电压适用于 OPA228P 的(-)端子,这样 OPA 输出电压将按照 插针3 DAC 电压的范围为-1V 至+1V。

     从-1V 到+1V 范围,我可以使用-0.2V 到+0.6V 进行潜在扫描。  

    波形如下所示。

    谢谢,

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    请在 Excel 中找到我的电位器和商用电位器的原始数据。  

    我看了一下您的原始数据进行比较。 我假设您使用的是相同的3电极化学细胞。 以下是我看到的内容:

    1.商业使用 IUPAC 氧化还原公约,而您使用的是美国氧化还原公约。  

    2.两个图解看起来相似,但它们不同(扫描电压范围根据数据向后)。  

    3.如果您使用的是相同的电化学电池,则氧化还原电流必须相同。 如果从不同的单元格测量 I 与 V,则必须按区域标准化电流,然后才能比较结果。 目前,它们是两个不同的 I 和 V 曲线(主要是由于注释1)。  

     从-1V 到+1V 范围,我可以使用-0.2V 到+0.6V 进行潜在扫描。  

    我使用了各种高端和低端级别的电位器,其中没有一个正在使用楼梯扫描方法。 我认为您需要构建集成电路并将扫描信号转换为三角形输入。 而且很容易做到。 这是我的原因。  

    当仪器指定斜率(例如 ±50mV/秒)时,这是一个连续信号作为功能时间。  扫描速率为±50mV/秒时,从-0.2V 到0.6V,时间非常精确,即0.8V/50mV/秒= 16秒。 我确信您的仪器不限于50mV/秒,它可以是100mV/秒或更高。

    您的仪器在电压步长中的步长约为8mV/步长。  如果您看一下商用等级1,电压增量为200uV/步进,且电压差为50mV/秒(斜坡时间差40倍)。 我只是不想稍后再了解一下楼梯电压斜升可能在电位应用中的限制。  

    一旦这些问题得到解决,我可以为您提供更多帮助。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ~引用 userid="423757" url="ë/support/Amplers/f/Amplers-forum/1075656/opa228-voltametic-circuit/3993279#3993279"]商业版使用的是 IUPAC 氧化还原公约,您正在使用美国氧化还原公约。  [/引用]

    不,我也在使用 IUPAC 氧化还原公约,请同时参考其他原始数据。

    [引用 userid="423757" url="~/support/emplers-group/emplers/f/emplers-forum/1075656/opa228-voltametic-circuit/3993279#3993279]\n 如果您使用相同的电化学电池,氧化还原电流必须相同。 如果从不同的单元格测量 I 与 V,则必须按区域标准化电流,然后才能比较结果。 目前,它们是两个不同的 I 和 V 曲线(主要是由于注释1)。  [/引用]

    是的,我使用了相同的电化学细胞。

    [引用 userid="423757" url="~/support/vapers-group/vamples/f/vapers-forum/1075656/opa228-voltametic-circuit/3993279#3993279]I 使用了各种高端和低端级电位器,但它们都没有使用楼梯扫描方法。 我认为您需要构建集成电路并将扫描信号转换为三角形输入。 而且很容易做到。 这是我的原因。  [/引用]

    那么,我应该按照下面给出的说明来放置集成电路吗?

    [引用 userid="423757" url="~/support/vapers-group/vapers/f/vapers-forum/1075656/opa228-voltametry-circuite-circuite/3993279#3993279"]我非常确信您的仪器不限于50mV/秒,它可以是100mV[或更高]。

    是的,我的仪器的扫描速率确实更高,但扫描速率与三角波形有何关系?

    谢谢,

    此致,

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    不,我也在使用 IUPAC 氧化还原公约,请同时参考其他原始数据。

    如果商用装置已配置为采用 IUPAC 惯例,与 Ag/AgCl 相比,电流约为0.4016V,则电流为-4.38671mA。 在您的电位器中,0.402V 与 Ag/AgCl 应用相同的氧化还原电势,电流必须为负。 但是,测得的电流为0.003543mA (我假设这是单位)。 因此,氧化还原公约在这两个单位之间是不同的。  

     此外,氧化还原电流应该具有相同的电流幅度和电流方向,特别是您正在使用相同的3电十西米单元进行比较。  

    是的,我的仪器的扫描速率确实更高,但扫描速率与三角波形有何关系?

    氧化还原反应是电化学反应,它被定义为电解液中的连续氧化还原反应(这与电子接口不同)。 当您应用 STEP 函数(例如楼梯小信号)时,您能否声称化学接口处的刺激输入信号与连续三角形波形相同? 电化学接口反应非常复杂,我认为您不想将此变量引入化学氧化还原反应中。 此外,每个人都在用三角波形扫描 I 与 V 测量。  

    让我尝试模拟蒂娜的 I 与 V 电路,并在明天将其发布给您。  

    最佳

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    让我们回顾一下我们的最新迹象。 让我们先解决模拟问题。 以前,我没有注意三角波的扫描方向,因此无法直接比较两个数据(氧化还原活动中的数据不同)。 但是,电流大小不正确,我们的电流方向也不正确。 积聚的电位器正在执行与商用级机组不同的操作。 我们可以在稍后解决这个问题。  

    封装是在 Tina 中进行的电位器模拟。 我用了一个“假”的电化学细胞,因为我没有找到一个好的 pspice 双层模型(所以我做了一个)。  

    无论如何,在模拟电路并在 Excel 中导出时间域图解后,我绘制了 Ice2we 与(VCE 或 Vwe 与 Ag/AgCl)的对比图,请参阅所附文件。  

    随附的是 Tina 模拟和 Excel 文件。  

    e2e.ti.com/.../OPA828-Potentiostat-02222022.TSC

    e2e.ti.com/.../Potentiostat-I-vs-V-02232022A.xlsx

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我对我上一篇文章的看法并不准确。

    附加文件中显示的图解不同。 我不知道你的观点。

    此致,

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼拉夫,

    您能有针对性吗? 我可以解释一下,你是否可以告诉我你所指的一点。  

    我想一下你们可能不清楚的事情。  

    将3电化学电池视为一个复杂的电阻器(主要是 RC 和一些 L (对您而言微不足道)。 如果在一个系统中测量单位与另一个电位计,结果必须相同。 在这种情况下,结果是 I 与 V 曲线,该曲线必须相同,特别是您使用的是相同的电化学细胞。

    应用的电位与 Ag/AgCl 必须相同;氧化还原峰值位置必须相同;如果所有受控参数相同,则氧化还原电流振幅必须相同。   

    在您的商业电位器中,电位与 AA/AGCL 的扫描由高到低电位(从右到左,如 IUPAC 公约中所标记)。 根据降低的电势与 Ag/AgCl 相比,电位器正在进行减量,电子正在将电子插入到我们的电极中。 换言之,电流方向 从我们的电极流出。  

    在当前流量情况下,TIA 输出应测量负电压,通过 TIA 传输功能的电流计算应为 I =- Vout/RF,其中 RF 是 TIA 的反馈电阻器。 请查阅您的仪器手册,并在用户指南中注明。   

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德