Other Parts Discussed in Thread: OPA228, OPA2197, OPA828, LMP7721
线程中讨论的其他部件: OPA2197, 测试, OPA828, LMP7721
这是一个循环电压测量电路,在该电路中,所有三个电极,即我们(工作电极),CE (计数电极)和 RE (参考电极)都浸在电解液中。
源电压为-1V 至+1V (在电路中提到),但通常我们使用-0.2V 至+0.6V 作为扫描电压。 在扫描过程中(-0.2V 至+0.6V),我测量了工作电极(we)和参考电极(RE )之间的电压,该电压为-0.4至+0.8V (近似值),该电压应为-0.2V 至+0.6V,这是由于电解液(溶液电阻)造成的。
电路可能需要改进,方法是接受我们和 RE 的反馈,使其精确到-0.2V 到+0.6V。
我不想再提出一些改进电路的建议。