This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:将总线电压范围扩展至400V

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA226, INA228, ISO7741, INA299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089056/ina229-extending-bus-voltage-range-to-400v

部件号:INA229
主题中讨论的其他部件: INA226, INA228, ISO7741

我们想测量最大值为60A的400V电池上的电流/电压/功率,“尽可能精确”,如果INA229只能测量较高的电压,它将是一个很好的匹配项...
那么,扩展输入范围的最佳解决方案是什么?

我需要一个额外的分压器(1:5),但VBUS引脚上的内部800k至1.2M分压器是主要的"问题",因为用运算放大器缓冲最大输入电压85V并不简单,无法使用整个范围。
那么,使用较低的最大输入电压(系统中有一个12伏电源,可以用作缓冲器)还是使用较低的值分压器,这种分压器在具有较大容差的INA229输入分压器中的不平衡性较小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lukas:

    使用电阻分压器进行电流测量将破坏INA229的极好的共模抑制。

    您是否考虑过使用隔离放大器?

    https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,
    不,我没有,因为我不明白使用隔离放大器如何帮助我将400V下分为最大值 85伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lukas:

    如果您添加自己的隔离,您实际上仍然可以使用INA229 (SPI)或INA228 (I2C)。 下面是一个示例,说明如何在-48V时使用INA226执行HIS,但该概念也可应用于您的设置: https://www.ti.com/tool/TIDA-0.0313万

    基本上,您可以从400V为INA229/8创建一个浮动电源,然后使用数字逻辑隔离器来调整通信电压电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitch:

    我的问题是,在VMON输入引脚上使用电阻分压器是否更好,同时使用一个附加输入缓冲器(电压随动运算放大器)或不使用一个。
    我计划测量低站点的电流,因此不需要输出电平转换,“仅”衰减VMON引脚上测得的总线电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lukas:

    您没有说要进行低边电流测量。

    对于VBUS测量,您可以添加50:1分压器,如下所示:

    e2e.ti.com/.../lukas_5F00_ina229.TSC

    由于在VBUS引脚上INA229的输入电阻容差(800k...1M2)导致的错误将在-0,50 % 和带有此分压器的0.33 % 之间(假设为Ideal R1和R2)。 减少R1和R2可以进一步减少错误,但代价是增加这些电阻器的散热。

    另外,在划分VBUS电压时,请记住INA229的VBUS偏移电压和降低的ADC分辨率。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Lukas,

    哦,我还忘记了这个参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-0.0528万。 此用例专用于400V,但使用高压侧。  在这种设计中,他们选择在任何运算放大器方法上使用分压器,因此它仍然会因输入阻抗的差异而受到错误的影响。   

    由于分压器的错误,使用您提到的缓冲方法可能更好/更准确。 我会将此主题转发给该团队,以便他们可以帮助您解决任何有关运算放大器设计的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于403.3179万由于分压器的错误,使用您提到的缓冲方法可能更好/更准确。

    是的,例如:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这也是我的第一个想法,但TI在其参考设计中使用了简单的分压器解决方案,我认为他们希望使其器件看起来很好,因此我的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas,

    测量电路的400V和本地电源是否共用接地? 如果是,则在没有共模电压的情况下CMRR并不重要。

    如果400V电压和局部电压大部分或完全隔离,那么请使用Mitch的建议。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器位于蓄电池负极端子上,我们使用ISO7741进行SPI隔离。

    正极端子上有一个附加的低精度备用霍尔传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas,

    电流感应可以是接地端,因为INA299的VCM包括接地。 电阻器将400V除以缓冲,将有助于获得VBUS阻抗。 按比例调整电压,使功率读数按比例调整。