主题中讨论的其他部件: INA226, INA228, ISO7741
我们想测量最大值为60A的400V电池上的电流/电压/功率,“尽可能精确”,如果INA229只能测量较高的电压,它将是一个很好的匹配项...
那么,扩展输入范围的最佳解决方案是什么?
我需要一个额外的分压器(1:5),但VBUS引脚上的内部800k至1.2M分压器是主要的"问题",因为用运算放大器缓冲最大输入电压85V并不简单,无法使用整个范围。
那么,使用较低的最大输入电压(系统中有一个12伏电源,可以用作缓冲器)还是使用较低的值分压器,这种分压器在具有较大容差的INA229输入分压器中的不平衡性较小?