Other Parts Discussed in Thread: LMV324A, LMV324
您好,
我有一个Op的设计。 在推杆配置中,使其用于ADC输入的上一级。 电路如下所示

该电路在另一台使用IC LMV324AIDR的测试仪上进行了测试,工作正常。
在一家新的制造商中 ,LMV324AIDR已缺货,因此我决定用LMV324IDR替换它(我查看了所有数据表,没有发现任何重大差异)。 当主板到达时,我对电路进行了测试,我注意到LMV324IDR的输出在2.69 V aprox中具有高水平的饱和。 (操作 安培 提供3.3V电压)。 这些行为是否正确? 我再次查看数据表,未找到与这些问题相关的任何信息。
巴西,
Mauro