This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:随动件存在饱和问题。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV324A, LMV324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086421/lmv324-follower-with-saturation-problem

部件号:LMV324

您好,  

我有一个Op的设计。 在推杆配置中,使其用于ADC输入的上一级。 电路如下所示

该电路在另一台使用IC LMV324AIDR的测试仪上进行了测试,工作正常。  

在一家新的制造商中 ,LMV324AIDR已缺货,因此我决定用LMV324IDR替换它(我查看了所有数据表,没有发现任何重大差异)。 当主板到达时,我对电路进行了测试,我注意到LMV324IDR的输出在2.69 V aprox中具有高水平的饱和。 (操作 安培 提供3.3V电压)。 这些行为是否正确? 我再次查看数据表,未找到与这些问题相关的任何信息。

 

巴西,

Mauro

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mauro,  

    以下是LMV和LMVA系列之间的差异文档: https://www.ti.com/lit/an/sboa368/sboa368.pdf

    您能否解释一下"LMV324IDR在2.69 V aprox中具有高水平饱和。" 这是否意味着输出持续保持在2.69V? LMVA运算放大器输出是什么(预期输出是什么)?  

    我在模拟中构建了您的赛道,但没有立即发现任何危险信号。 请提供"区域1 "的值是什么? 我测试了一个100mV正弦波,其直流偏移为1.65。  

    祝你一切顺利,
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mauro,

    还值得补充的是,原理图中配置的电路超出了设备的共模电压范围。 该输入上的7伏电压除以3.4V (任一设备的电源导轨外)。

    此外,LMV324A可驱动比非同类产品更大的电容负载。 两种数据表的相位余量均为A型,高于20度,非A型,低于20度PM。 这些器件具有不同的结构(A是CMOS,非A是双极),因此它们具有不同的输出阻抗。 您可能需要增加隔离电阻器的尺寸,以实现稳定的操作。

    此外,这两种设备之间的导轨输出电压摆幅也有很大差异。

    2.7V非A版本

    5V非A型

    版本设备

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否一个好主意,给两个完全不同的运算放大器命名为“LMV324”和“LMV324A”,但只能用“A”来区分?

    Mauro,

    正如我前面的发言者已经提到的那样,只要没有任何设备连接到“zone_1”,则会严重超出LMV324的共模输入电压范围:

    e2e.ti.com/.../mauro_5F00_lmv324.TSC

    LMV324的数据表显示,共模输入电压必须低于电源电压1V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mauro,  

    问题是否已解决? 我将继续并将Kai & Jerry的回答标记为“TI认为已解决”。  

    如果问题未解决,请告知我们,以便我们进一步提供帮助。  

    祝你一切顺利,
    Carolina