This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148:共模电压规格

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566170/ina148-common-mode-voltage-spec

部件号:INA148

您好,

INA148在提供+/- 12V电源时的最大共模电压是多少?  数据表中只有Vs =+/-15V (200V)和Vs =+/- 5V (80V)的数据,没有VCM与Vsupply图可供参考。

谢谢!

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此答案实际上取决于Vref与什么关联。 从V+输入可以看出,实际INA148器件在Vs=+/-15 V时看不到+/- 200V的完整输入电压。假设Vref接地,在同相端子上,我们可以看到分压器:V+= V (in)*(52.6316k/(52.6316k+1M))。 此观察结果与V-输入相同,其中REQ:50K//2.7778k+50k = 52.6316k。 V形端子现在类似于V+端子,相同的方程式可用于表征这两个端子。

    使用此分压器和V max在Vs =+5V时为80V,在+15V时为200V的数据;通过假设Vs和V+之间的电压差为线性,我可以对输入范围的期望值进行非常粗略的估计。 当Vs =5V且Vin =80V时:V+= 3.97V时,与电源电压的差值约为1V。 当Vs = 15V且Vin = 200V时:V+= 9.94V,即与电源电压相差约5V。 假设每次电源电压增加时,从基本值5V开始的电源电压之间的差值必须为0.4V。

    {(5V-1V)/10V}*(vS-5V)+1V = Vs和V+之间所需电压差的公式

    选择Vs = 12V:所需的电压差= 3.8V,因此V+最大值可以处理8.2V

    需要在以下分压器公式中隔离Vin:V+= V(IN)*(52.6316k/(52.6316k+1M))。6316。

    V (in)=((52.6316k+1M)/ 52.6316k)* V+因此V (in) max = 164V,在Vs = 12V时。

    请记住,这是对上限的快速估计,为了获得更精确的数值,我们可能需要在实验室中进行测试。


    编辑:

    嗨,Hayden,

    精密放大器团队负责INA148零件的工程师Peter Semig与我联系,建议12伏电源的输入电压实际上应达到200伏。

    我之前的计算是基于电压供应和具有线性关系的输入节点,但是由于零件很可能是过程受限,因此之前的计算不正确; 理论上,15V时的预期输入范围应大于200V (由于工艺限制,此零件不应运行超过200V)。


    12伏电源时200V的估计值:

    使用数据表中的数据和之前的分压器:

    当Vs =5V且Vin =80V时:V+= 3.97V时,与电源电压的差值约为1V。

    我们实际上预期来自电源电压和输入节点的电压差将保持在大约1V的恒定电压。 (由于该流程限制,我们之前未观察到的情况。)

    再看看分压器;我们可以将200V插入V (in)

    V+= V (输入)*(52.6316k/(52.6316k+1M)

    V+= 10V

    虽然电源电压为12V,节点电压为10V,但我们看到2V的差值大于所需的1V (与我们之前观察到的5V电源电压的差值相比)。 因此,我们可以说,在12伏电源时,输入可以接受高达200伏的电压。