Other Parts Discussed in Thread: INA200
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0302万,
我们的设计具有3个INA200电路,可监控3个独立输出。 系统电源为14V。
由于负载特性,当负载关闭时,会产生约28V的瞬变电压(受瞬变保护器的限制)。 这只会导致其中一个INA电路指示CMP输出过电流。 这种情况发生了大约10次中的4次,并随机影响电路,即使是无负载的电路。
为电路供电的VSS是稳定的8V,看起来很干净。
我们已尝试将瞬态保护的限值降低至15V,这将带来显著改善。 在这种情况下,只有连接到负载的电路会受到影响。
我们的猜测是,VIN+和VIN-相对于VSS的快速增长是导致问题的原因。
我们还注意到,如果馈电电压(VSS)增加,导致馈电电压和峰值瞬态电压之间的差异减小,问题就会减少,就像瞬态保护电压限制降低一样。