This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:Vin+和Vin-上的瞬态指示CPM输出上的过电流

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579633/ina200-transient-on-vin-and-vin--indicates-overcurrent-on-the-cpm-output

部件号:INA200
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0302万

我们的设计具有3个INA200电路,可监控3个独立输出。 系统电源为14V。
由于负载特性,当负载关闭时,会产生约28V的瞬变电压(受瞬变保护器的限制)。 这只会导致其中一个INA电路指示CMP输出过电流。 这种情况发生了大约10次中的4次,并随机影响电路,即使是无负载的电路。

为电路供电的VSS是稳定的8V,看起来很干净。

我们已尝试将瞬态保护的限值降低至15V,这将带来显著改善。 在这种情况下,只有连接到负载的电路会受到影响。

我们的猜测是,VIN+和VIN-相对于VSS的快速增长是导致问题的原因。

我们还注意到,如果馈电电压(VSS)增加,导致馈电电压和峰值瞬态电压之间的差异减小,问题就会减少,就像瞬态保护电压限制降低一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户464.463万:

    感谢您使用TI E2E论坛。 您能否分享您的电路示意图,以便我更好地了解您的设置?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../C100.8654万_2D00_03TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../C100.8654万_2D00_03TI2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayrim:
    您是否发现了一些问题?

    此致
    Åke μ m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Åke μ s,

    Mayrim和我查看了您的示意图,并对此进行了一些讨论。 如果我没记错的话,你有一个3相H桥驱动电路,你用一个高侧分流器来监控每个相位。 是这样吗? 我假设是这样,然后继续。 我看到了很多二极管,我认为其中一些是在负载关闭时处理电机的回扫。 我看不到INA200输入的任何输入筛选,如数据表第14页所示。 这有助于瞬时抑制和噪声。 另一个要查看瞬态峰值抑制的资源是TI参考设计TIDA-0.0302万。

    降低二极管对于降低峰值的原因很有意义。 我不能说我头脑里没有理由说为什么提高电力供应会有帮助。 明天我们将进行更多回顾。 如果您有任何疑问,请填写您在平均时间内可能完成的任何其他调试的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INA200-test.pdfHiJason,感谢您的重播。

    它有一个H桥接器和两个开/关输出,我们通过和高侧分流器监控每个输出。

    电流传感器电阻器非常低0R0005,在没有负载连接的情况下问题相同!!

    随附的是一个简单testconnection图,它会引发错误并随机影响电路。

    它 足以提高大约16V的电源电压,从而造成问题。 在这方面,它是"受控"瞬变。

    我们尝试断开针脚2,即CMP中无信号,这没有任何区别。

    Vin +/-上的电压快速变化似乎不正确地触发CMP。

    在这种情况下,解决方案将是您在TIDA-0032中描述的筛选器。

    它也在我的图纸上。 问题在于它还会减慢有用信号的速度,例如在时

    输出短路。

    这是我们的新产品,我们有第一批1000 设备(正在生产),很遗憾我们没有预料到这一问题。 很遗憾,我们和客户发现太晚了。

    所以一个聪明的解决方案是受欢迎的:-)

    该卡可处理300安培/输出短路保护,正常电流限值延迟保护。 一般工作INA 200优良。

    此致

    Åke μ m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Åke μ s,

    我们尝试了与您提供的测试设置类似的设置,基本上在0V和30V之间跳转,无负载,IN+= IN-。 我们排除了浮点运算,并监控了CMPOUT。 当电压施加到IN+/IN-时,我们只看到300mV (或更低)的振铃。 我们从未能够获得CMPOUT信号以进行过渡。 也许我们的设置不正确?

    您能否在这些瞬态事件期间提供IN+和CMPOUT的示波器捕获,以便我们知道要查找什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    随附示波器捕获,1个来自电源和瞬态电容器的输入,2个Vcc,引脚1 IC7,3个CMPout IC7,4个输出引脚2 IC7。

    有些 噪音,因为我的"瞬时开关"有点机械。
    请注意,输出 引脚2跟随 输入电源

    测试设置与以前的图一样。

    此致

    Åke μ m

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Åke μ s,

    因此这些图显示,在共模中跳转时,设备的输出会达到峰值,然后恢复到预期的输出状态。  OUT引脚未连接到测试电路中的CMPIN引脚,因此它不应该有任何方式触发比较器,对吗?  即使如此,使用共模跳转,CMPOUT引脚也会被触发并进入高状态。  这都是对的吗?

    我正在与我们的设计团队核实,看看他们是否认为有办法让公共模式步骤在芯片上创建一个瞬态,使其跳过比较器或类似的东西。  我还要进一步调试实验室设置,看看我是否可以更好地重新创建此设置,然后看看可以采取哪些措施来缓解它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Åke μ s,
    在您的测试电路中,CMPIN是否与任何设备相关联? 典型的应用将其从外部连接到电阻分压器,但我的印象是您没有这样做。 我提出这个问题是因为在我的设置中,当我让它浮动时,它浮动在0.6V比较器跳闸点的某个位置,所以无论我输入什么公共模式步骤,它都已经跳闸了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2017年03月09日 I发送了电路板的图纸,这是正在测试的objekt。

    R 65 3k9 (用于延时低保险丝)

    R 42 82K (用于快速短路保护)

    R43 10k

    在现场,我们已尝试移除R56。 尽管如此,我们在 《议定书》/《公约》缔约方会议的活动方面仍然存在问题

    我附上了卡片的图片。

    Åke μ m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉!

    在现场,我们已尝试移除(错误!!!R56) R65和R42。 尽管如此,我们在《议定书》/《公约》缔约方会议的活动方面仍然存在问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:
    您是否发现了一些问题?

    此致

    Åke μ m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Åke μ s,
    我们现在正在重新讨论此问题,并将尝试再次重现此行为。 假设我们能够做到这一点,我们将尝试缓解这种情况,并让您知道我们是如何做到这一点的。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Åke μ s,

    我们仍无法复制您的故障状况。  但是,在重新创建测试电路时,我们有几个问题。

    此电路中R1和C2的值是多少?

    当您说OBJEKT没有负载时,这是否意味着负载在分流电阻器之后完全断开?  假设并联电阻器连接在J2处。

    您是否尝试过取下下面我强调的两个滤清器/保护盖?

    你有没有尝试在我画红时添加差速器盖?  这是电流并联监视器更典型的滤波器网络。

    引脚2,3,5,6实际连接到什么,或者它们只是浮动的?

    我们已经尝试了几种配置,虽然我们看到输入上的大型共模步进的输出引脚上有一些瞬态噪声,但从未超过300mV, 当然,在电阻分压器之后,CMPIN不会看到任何超过600mV的东西,而这是进行CMPOUT更改所必需的。

    在下面的图中,黄色是总线电压上的共模步骤,浅蓝色是输出引脚。

    我们对该应用程序还有一些其他问题,可能会对此有所了解-

    总线上产生转储的负载的性质是什么?

    短路保护要求的速度如何?

    是否可以过滤信号以消除比较器之前的瞬变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1100R

    C2470uF低ESR

    "OBJEKT" 是一个完整的电路板,根据以前的图纸和照片,J4-J7未连接=无负载!

    正如我在前面的示波器转储引脚2中所示,请遵循 输入电源(J2)。

    正如我之前告诉您的那样,并联电阻器是0R0005,因此我认为滤波器不是解决方案,我们在无负载的情况下遇到了问题,因此引脚7和引脚8有效地短接在一起。

    请查看我发送的图纸,在比较器之前有信号筛选器。

    /per Åke