Other Parts Discussed in Thread: INA240, TINA-TI, INA188, INA826
主题中讨论的其他部件: TINA-TI, INA188, INA826
您好,
INA240是否能够测量来自其负极电源轨的并联电阻器上的电压,或者是否存在任何"偏移"?
我想将Ref引脚连接到GND,并以毫安步长测量25mR并联电阻器上0-5A的电流。 增益为20V/V (INA240A1)。
提前感谢您的参与。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Mayrim:
感谢您的回答。
我想知道为什么我没有看到这个...
但它不是标称值1mV和最大值 输出电压为10mV (摆动至GND,或者您是否必须考虑输入偏移电压和增益?)?
尽管如此,我需要一个0伏(除了一些UV)的真实输出,0安培通过分流器。 要实现这一目标,您建议使用哪种IC? 它是否具有内部分流器或您是否必须连接外部分流器无关紧要。
它只需能够感应0-5A范围,输出应为2,5V。
提前非常感谢您的帮助。
此致