This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240输入"偏移"来自IT '的电源导轨?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, TINA-TI, INA188, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581875/ina240-ina240-input-offset-from-it-s-supply-rails

部件号:INA240
主题中讨论的其他部件: TINA-TIINA188INA826

您好,

INA240是否能够测量来自其负极电源轨的并联电阻器上的电压,或者是否存在任何"偏移"?

我想将Ref引脚连接到GND,并以毫安步长测量25mR并联电阻器上0-5A的电流。 增益为20V/V (INA240A1)。

提前感谢您的参与。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Electricar,

    通过0A,参考引脚连接到GND,您可以在输出中看到50mV (典型)。 您可以在规格表第5页电压输出部分找到此信息。 我还在TINA中做了一个快速模拟,所以你可以在模拟中看到它。  

    您还可以使用我们的TINA参考设计进行仿真并了解零件行为。 您可以在以下网站找到参考设计:  

    您需要下载我们的TINA-TI模拟器才能运行它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mayrim:

    感谢您的回答。

    我想知道为什么我没有看到这个...

    但它不是标称值1mV和最大值 输出电压为10mV (摆动至GND,或者您是否必须考虑输入偏移电压和增益?)?

    尽管如此,我需要一个0伏(除了一些UV)的真实输出,0安培通过分流器。 要实现这一目标,您建议使用哪种IC? 它是否具有内部分流器或您是否必须连接外部分流器无关紧要。

    它只需能够感应0-5A范围,输出应为2,5V。

    提前非常感谢您的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心,我发现INA826和INA188能够通过负极轨供电:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高电学,

    您的应用程序有哪些要求? 如果您有任何PWM信号或高共模更改,您将获得INA240的出色性能。 INA240的交流CMRR @ 50kHz为93dB,稳定时间约为10us。

    如果您可以使用负极电源,则可以使用分压器将设备的GND引脚连接到较低的值,如-0.5V,然后将REF引脚连接到GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mayrim:

    感谢您的回复。
    我的应用程序是电子加载。 通过分流器的电流大部分是直流电,但当然可以是具有不同转换速率的瞬态信号。
    5,5V是我的最大电源范围吗? 如果我在VS-0,5V时,我在VS+时连接的电压可能不会超过5V?
    这很难实现,因为LDO也有一定的容差,连接到此5V轨的其它IC需要5V电压。
    我也可以使用附加LDO,例如4V,但这不是很优雅...

    你对我上一个问题有没有答案?
    但它不是标称值1mV和最大值 输出电压为10mV (摆动至GND,或者您是否必须考虑输入偏移电压和增益?)?

    提前感谢您的参与。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高电学,

    (1)回答您之前的问题。 您必须考虑输入偏移电压和增益。
    (2)对于电源电压:5.5V是最大工作范围。 你会在边界上,但老实说,我认为你不应该看到任何问题。 器件绝对最大VS规格为6V (第4页)。

    此致,