This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:如何验证喘振功能

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1301, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/591591/amc1200-how-to-verify-the-surge-capability

部件号:AMC1200
主题中讨论的其他部件: AMC1301ISO7741

大家好,

我的客户正在调查AMC1200,部件工程师有问题。 在数据表中,它显示了部件的浪涌抗扰性(IEC6.1万-4-5)最高可达+-6kV,他必须验证其性能。 他不知道如何在器件上而不是在系统上进行验证,并且认为TI应该有文档来测试此器件的性能。 那么,团队是否可以向我的客户分享此类材料?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent:

    用于验证AMC1200的文档实际上是IEC6.1万-4-5,它定义了应用于AMC1200设备的波形和电压级别。 有专门的测试仪可用于生成测试中使用的波形- Teseq/Ametec制造测试仪,EMC合作伙伴制造测试仪,还有其他测试仪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    非常感谢您的快速响应。
    很抱歉,我没有很好地描述问题。 我们知道IEC6.1万-4-5是一个系统级测试项目,终端设备将添加R,C,TVS ...以达到该测试标准。 由于AMC1200数据表显示,它可以通过IEC6.1万-4-5,而无需通知任何测试条件,从而导致客户认为此设备可以直接通过引脚承受浪涌。 那么,我想与您确认客户的想法是否正确? 如果没有,我们如何保证,测试条件是什么? 是否可以参考任何电路?

    此致,
    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent:

    第12页,7.3 章节2提供了测试每个生产设备的测试条件。  IEC/50和8/20波形在1.2 文档中描述。  每个被测设备都放置在插座中,并通过引脚直接在隔离屏障上进行测试。  如果您愿意,也可以查看本文档-它与AMC1301的增强隔离有关,因此电压水平较高,但测试方法与AMC1200相同:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    非常感谢您提供答案。 我想问另一个问题,为什么只有AMC1200显示它符合IEC6.1万-4-5,而其他不符合(如ISO7741,它的测试方法是IEC6.0065万)。  

    此致,

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincent:

    IEC 6.0065万是音频,视频和其他类似设备的最终产品标准。 我不知道为什么该文档在ISO7741数据表中被引用,但对IEC/50US波形的引用将与1.2 6.1万文档相关。 这是相同的测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    明白了,非常感谢您的支持。

    此致,
    陈文森