Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1301, ISO7741
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AMC1200 主题中讨论的其他部件: AMC1301, ISO7741
大家好,
我的客户正在调查AMC1200,部件工程师有问题。 在数据表中,它显示了部件的浪涌抗扰性(IEC6.1万-4-5)最高可达+-6kV,他必须验证其性能。 他不知道如何在器件上而不是在系统上进行验证,并且认为TI应该有文档来测试此器件的性能。 那么,团队是否可以向我的客户分享此类材料?
非常感谢。
陈文森