This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:TI PRECISION LAB EVM OPA188输出失真

Guru**** 2549720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA188, OPA211, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/620629/opa188-ti-precision-lab-evm-opa188-output-distortion

部件号:OPA188
主题中讨论的其他部件: OPA211TINA-TI

尊敬的专家:

我使用 TI PRECISION LAB EVM 测试OPA188。 我使用电路1:同相放大器,下面是电路。 我连接JMP2,JMP3,JMP4并形成11倍放大电路。 U1A是OPA188,+V是10V,-V是10V。 输入信号为100mV Vpp单波。 但输出在 30kHz时开始失真,仅以下波形显示。  

我使用OPA211测试相同的电路,它们没有失真。

我使用TINA-TI来模拟电路,但不能得到相同的结果。 我计算的带宽应该是200kHz,慢速率可以输出1.1Vpp信号到230KHz。 我知道OPA188是一个零漂移放大器,其中有一些电路可以获得零漂移功能,所以我想知道零漂移电路和失真电路之间是否存在某种关系? 是什么导致了变形?

非常感谢您对这个问题的评论。  

此致,

意愿

30kHz

40kHz

50kHz

60kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将,

    当您看到正弦输入波形在输出处变形时, 它看起来更像三角形,这表明您正在超出零件的全功率带宽-这是要求输出移动速度快于零件的转换速率的点。  由于OPA211的转换速率分别比OPA188,27V/us与0.8V/us的转换速率高33倍以上,因此在给定信号幅值下,它可以容纳比OPA188高33倍的频率信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们在相同的TI Precision Labs电路中设置OPA188,并获得完全相同的输出行为。 起初,我以为这是个汇率限制,但现在我不相信。 我们正在进行一些额外的测试,并将告知您我们的发现。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek。

    感谢您的回复。
    正如您所说,在给定信号幅值下,OPA211可容纳比OPA188高33倍的频率信号。 但我在TINA-TI中计算和模拟的结果证明,使用OPA188可以放大100mV Vpp,30kHz到60kHz的单波11次。 但是,实验表明存在失真,您可以从实验结果中看到。 实际上,我只是想使用OPA211来证明电路板工作正常,可以将30kHz到60kHz的正弦波放大11次。

    此致,

    意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    感谢您的回复。 正如您所看到的波形,波形的正半部分非常好,但负半部分失真。 这太奇怪了。
    希望从您那里获得测试结果。

    谢谢,顺祝商祺

    意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    今天上午,我与应用程序的同事Marek讨论了OPA188输出失真问题。 他对OPA188的内部设计有比我更深入的了解。   它看起来失真确实是由于转换速率限制 ,对于  正负运行输出回转不一定相等。 OPA188全功率带宽应 基于自然转换率,而不是 增强转换率。 如果执行此操作,带宽将大大减少,并且放大器将开始在  您观察到的频率范围内显示转换速率限制。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您的回复。

    我想您想表达一下,OPA188在输出正电压或负电压时具有不同的转换速率,在输出正电压时转换速率较高,在输出负电压时转换速率较低,对吗? 如果答案是这样,内部零漂移结构是否导致了这种差异?

    正如OPA188数据表第14页(图36)中所描述的那样,当输出为1Vpp时,30kHz-60kHz时,我认为不应该有任何失真。 所以我现在很困惑。 希望你能回答我的疑问。

    谢谢,顺祝商祺

    意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将通过您的电子邮件与您联系,以便我们可以更详细地讨论此问题。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程