你好
请告诉我,如何正确计算INA213的分流?
我需要测量高达10A和0..24V的直流电(实验室电源)
在我的MCU中,Vref = 3.3V,ADC最大范围约为3.3V
INA213中的V+ Need 3.3 ?或V+必须连接至电源线。 V+可能更少 Vin?
我读过数据表并有疑问
PS。
我通过购买ina213做出了正确的选择?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Nikolay,
感谢您使用我们的论坛。
INA213电源范围为:2.7 V至26V。 您可以连接此范围内的任何电源。 它不必是3.3V。 INA213的共模电压为 :–0.3 V至26 V。现在,输入共模和电源电压是独立的。 例如:电源电压(V+)为2.7V,共模电压为15V,反之亦然。
如何选择分流器?
您需要以下信息来计算最大分流电阻值:
最大负载电流= 10A
ADC最大输入范围= 3.3V
设备增益= 50 V/V
这是您可以拥有的最大Rshunt值。 现在,您需要找到一个最佳值,以最大限度地减少功耗并提高准确性。 请观看以下视频。 本教程为您提供了确定Rshunt值的公式,其中考虑了功耗,偏移误差和准确性。
此外,我建议您查看我们的培训系列,了解电流并联监视器的工作原理:
我需要有关您的应用程序的更多信息,以确定INA213是否是最佳解决方案。 它肯定会很好,但如果您有价格和/或准确性问题,还有其他选择。 请告诉我您的精度目标,共模电压,电源电压要求,价格问题。 这将帮助我推荐其他设备(如果需要)。
你好,Nikolay,
您在互联网上读到的声明,即如果INA213 V+小于Vin电源(共模电压),INA213将会断开,这是完全错误的。 当您查看培训视频(第1至3节)时,您将了解当前分流监视器VCM和V+是独立的。
0.1 % 准确度转换为~μ s 2 % 应用准确度。 INA213可能起作用。 我确实看到了比1A的2 % 更好的一点。 我在 这个网站上为您运行了一个错误分析示例。 您可以根据应用程序修改参数并计算错误。