This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:INA213的实例。 分流计算

Guru**** 2555210 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/627836/ina213-really-example-for-ina213-shunt-calculation

部件号:INA213

你好

请告诉我,如何正确计算INA213的分流?

我需要测量高达10A和0..24V的直流电(实验室电源)

在我的MCU中,Vref = 3.3V,ADC最大范围约为3.3V

INA213中的V+ Need 3.3 ?或V+必须连接至电源线。 V+可能更少 Vin?

我读过数据表并有疑问

PS。  
我通过购买ina213做出了正确的选择?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikolay,

    感谢您使用我们的论坛。

    INA213电源范围为:2.7 V至26V。 您可以连接此范围内的任何电源。 它不必是3.3V。 INA213的共模电压为 :–0.3 V至26 V。现在,输入共模和电源电压是独立的。 例如:电源电压(V+)为2.7V,共模电压为15V,反之亦然。

    如何选择分流器?

    您需要以下信息来计算最大分流电阻值:

    最大负载电流= 10A

    ADC最大输入范围= 3.3V

    设备增益= 50 V/V

    这是您可以拥有的最大Rshunt值。 现在,您需要找到一个最佳值,以最大限度地减少功耗并提高准确性。 请观看以下视频。 本教程为您提供了确定Rshunt值的公式,其中考虑了功耗,偏移误差和准确性。      

    此外,我建议您查看我们的培训系列,了解电流并联监视器的工作原理:

    我需要有关您的应用程序的更多信息,以确定INA213是否是最佳解决方案。 它肯定会很好,但如果您有价格和/或准确性问题,还有其他选择。 请告诉我您的精度目标,共模电压,电源电压要求,价格问题。 这将帮助我推荐其他设备(如果需要)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇! 谢谢你,Mayrim!

    这对我来说是大信息,对视频来说也是大信息!

    我构建稳压直流,单极性,线性实验室电源...我需要测量负载上的过电流端子。

    电源线可以是0伏或0.5 伏或6.5 伏或12伏等至24伏,任何电流都可以达到10A (平均1-5A)

    计划:
    我想从高侧的INA213分流中获得放大值,并在MCU上的固件上处理它,以便在LCD和其他任务上显示

    这不是最好的方法? 您能提供哪些建议?
    准确度0.1 % 对我和其他人都很好

    我还在互联网上看到,如果INA213 V+小于Vin电源(电源线),INA在工作几个小时后将会损坏

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikolay,

    您在互联网上读到的声明,即如果INA213 V+小于Vin电源(共模电压),INA213将会断开,这是完全错误的。 当您查看培训视频(第1至3节)时,您将了解当前分流监视器VCM和V+是独立的。

    0.1 % 准确度转换为~μ s 2 % 应用准确度。 INA213可能起作用。 我确实看到了比1A的2 % 更好的一点。  我在 这个网站上为您运行了一个错误分析示例。 您可以根据应用程序修改参数并计算错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您,亲爱的Mayrim,感谢您的帮助和完整信息!

    你是最棒的! =)