Other Parts Discussed in Thread: OPA2348, OPA2171, OPA2196, OPA2191, OPA2349, OPA348
主题中讨论的其他部件: OPA2171, OPA2196, OPA2191, OPA2349, OPA348
德拉斯,
我的客户使用OPA2348来监控集成在IGBT模块上的NTC传感器。IN+的输入电压范围为1.8V~3.7V。OPA2348的VCC是+5V。
通常,输入(通过IN4148连接到输出)将跟随输入,但有时输入(通过IN4148连接到输出)为0.7V。 测试数天(有时为10天)时可能会发生这种情况。
使用以下示意图是否存在任何风险? 谢谢!